Formation en ligne
En tant qu’entreprise leader du marché, il est de notre devoir de partager nos connaissances et notre force innovatrice avec vous aussi simplement que possible. En plus de nos nombreux webinaires disponibles ici Webinaires, nous vous proposons des formations en vidéos et en ligne, portant sur une grande diversité de sujets.
Les formations en ligne vous permettent d’accéder à d’autres formations de partout et à tout moment. Dans les différents cours d’apprentissage autonome, vous pouvez acquérir les informations que nous fournissons sur nos produits et applications générales.
Y a-t-il un sujet sur lequel vous aimeriez être informé ? Faites-le nous savoir !
- Vidéos de formation
- Formations en ligne
Dans cette section, nous proposons une large gamme de connaissances via de courtes séquences vidéo.
Distributeurs et circuits hydroniques - formation de base (uniquement disponible en allemand)
Durée : 27 min
Quels sont les circuits hydroniques disponibles ? Et quel est celui convenant à mon projet ? Les réponses à ces questions se trouvent dans la formation de base, une des neufs formations sur le sujet des systèmes hydroniques.
Six circuits de base couvrent plus de 90 pour cent des applications. Dans cette vidéo de formation, vous en saurez plus sur ces six circuits et leur utilisation :
- Circuit d’étranglement
- Circuit d’injection avec vanne 2 voies
- Circuit de mélange
- Circuit de mélange avec pré-mélange fixe
- Circuit de division
- Circuit d’injection avec vanne 3 voies
Intervenant : Jürgen Schubert est un ingénieur consultant Belimo Allemagne. Il est dans l’entreprise depuis longtemps et est un expert de la conception de circuits hydroniques et de vannes.
Connaissances de base sur la conception des vannes dépendantes de la pression : partie 1 (uniquement disponible en allemand)
Durée : 14 min
Comment concevoir des vannes dépendantes de la pression ? Qu’est-ce qu’une valeur a ? Qu’est-ce que l’autorité de la vanne ? Ces questions sont au cœur de la formation de base 2.1.
La vidéo de formation aborde les connaissances de base pour la conception des vannes dépendantes de la pression et se concentre surtout sur les points suivants :
- Q = m x c x delta T
- Partie à débit paramétrable du circuit
- Valeur a des échangeurs de chaleur
- Valeur kv/kvs
- Autorité de la vanne
- Courbe caractéristique
Intervenant : André Emme est un ingénieur consultant chez Belimo Allemagne.Il est dans l'entreprise depuis longtemps et est un expert de la conception de circuits hydroniques et de vannes.
Connaissances de base sur la conception des vannes dépendantes de la pression : partie 2 (uniquement disponible en allemand)
Durée : 18 min
Comment appliquer correctement les connaissances acquises dans la formation de base 2.1 précédente lors la conception de vannes dépendantes de la pression ? Et quelles sont les formules nécessaires pour ce faire ? Ces questions sont abordées dans la formation de base 2.2.
À l’aide d’exemples de calculs, cette vidéo de formation transmet les connaissances nécessaires pour concevoir correctement des vannes dépendantes de la pression. Nous allons examiner les circuits suivants :
- Circuit d’étranglement
- Circuit de mélange
- Circuit d’injection avec vanne 2 voies
Intervenant : André Emme est un ingénieur consultant chez Belimo Allemagne.Il est dans l'entreprise depuis longtemps et est un expert de la conception de circuits hydroniques et de vannes.
Avancé 1 : compteur d'énergie thermique (TEM), enregistrement, régulation et facturation du chauffage et du refroidissement (uniquement disponible en allemand)
Durée : 32 min
Comment les compteurs de chauffage/refroidissement sont-ils conçus ? Qu'est-ce qu'une certification MID ? Qu'est-ce que la commande de position, la régulation du débit volumétrique et la commande de puissance ? Quels sont les points à prendre en compte en ce qui concerne le relevé des compteurs, la facturation et les réglementations de calibrage ? Ces questions sont abordées dans la formation avancée 1.
Les points suivants sont abordés :
- Compteur d'énergie thermique (compteur de chauffage/refroidissement)
- Introduction aux concepts de régulation
- Commande de position
- Régulation du débit volumétrique
- Commande de puissance
- Homologation MID et calibrage
- Connaissances de base sur la nouvelle loi de régulations des coûts de chauffage et de calibrage
Intervenant : Frank Eßer est un ingénieur consultant Belimo Allemagne. Il est employé dans ce secteur depuis de nombreuses années et est un expert de la technologie de commande, des compteurs de chauffage/refroidissement et des commutateurs hydroniques.
Syndrome du delta T faible ─ provoque des problèmes avec les faibles écarts (uniquement disponible en allemand)
Durée : 18 min
Qu'est-ce que le syndrome du delta T faible et que provoque-t-il ? Comment peut-il être rectifié ? Comment déterminer le delta T correct ? Et aussi, pourquoi utilisons-nous la fonction Delta-T manager dans l'optimisation énergétique depuis des années ? Ces questions sont au cœur de cette vidéo de formation...
Les points suivants sont abordés :
- Raisons du syndrome de delta T faible
- Optimisation de l'hydronique
- Delta T manager ─ Fonction et principe de fonctionnement
- Monitoring d'état numérique
Intervenant : Markus Plasser travaille pour BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H. en Autriche depuis quatre ans et peut s'appuyer sur plus de deux décennies de pratique de l'optimisation des installations.
Concepts de mesure (uniquement disponible en allemand)
Durée : 36 min
Que signifient concept de mesure, concept de point de mesure et régulation de l'énergie ? Pourquoi le concept de mesure doit-il être pris en compte pendant la planification hydronique ? Quel est le contenu d'un concept de point de mesure ? Qu'est-ce que les indicateurs de performance clé ?
La vidéo de formation fournit des informations sur l'intégration des concepts de mesure dans la planification hydronique et aborde les points suivants en particulier :
- Concepts de mesure pour les propriétés de facturation
- Concepts de mesure pour la régulation de l'énergie
- Optimisation des points de mesure
- Évaluation des données énergétiques
Intervenant : Frank Eßer est un ingénieur consultant Belimo Allemagne. Il est employé dans ce secteur depuis de nombreuses années dont les deux dernières chez Belimo, et est un expert de la technologie de commande, des compteurs de chauffage/refroidissement et des commutateurs hydroniques.
Pour vous donner la plus grande flexibilité et suivre votre progression, vous pouvez terminer les différentes étapes de formation et continuer la formation ultérieurement.
Pour cela, vous pouvez créer un profil en vous enregistrant.
Belimo Energy Valve™
Durée : 60 min
Dans cette formation en ligne sur notre très recherchée Energy Valve avec compteur d'énergie thermique, nous abordons les sujets suivants :
- Quels sont les avantages de l'« energy valve » ?
- Où est-il utilisé et quels sont les modes de commande possibles ?
- Que signifie le syndrome de delta T faible et comment l'energy valve l'empêche-t-il ?
Bases sur la technologie par bus
Durée : 75 min
Cette formation de base aborde les questions suivantes sur les systèmes bus :
- Qu'est-ce que la topologie du bâtiment ?
- Quelles sont les technologies de communication disponibles ?
- Différences entre les structures de bâtiment du passé, du présent et du futur
- Quels protocoles de bus sont disponibles chez Belimo ?
- Quels sont les avantages et les inconvénients des différents protocoles de bus ?
Compteur d’énergie thermique
Durée : 150 min
Dans cette formation en ligne, nous enseignons les bases sur le compteur d'énergie thermique avec l'homologation MID.
- Fonctionnement de notre principe de mesure (chaud/froid)
- Comment prenons-nous en compte et compensons-nous la teneur en glycol dans l'eau ?
- Quelles sont les interfaces de communication disponibles et quels réglages sont possibles via le serveur Web ?
- Connexion via communication en champ proche et fonctionnement avec l'application Belimo Assistant App
- Comment la mise en service est-elle effectuée ?
- Comment puis-je activer l'alimentation PoE ?
- Comment puis-je activer le compteur d'énergie thermique ?
- Quels éléments doivent être pris en considération avec les normes EN1434 et MID 2014/32/UE ?