安全解决方案
Belimo安全执行器适用于防火排烟控制风阀,在发生火灾时有助于挽救生命并保护财产。
在工业化国家,人们90%的时间是在建筑物里度过的。在人们生活和工作的场所,保护生命是首当其冲的头等大事。其中一项重要的因素就是发生火灾时的安全性。反应时间至关重要,可在早期防止火灾和烟雾蔓延,并尽可能长时间保持逃生和救援路线没有浓烟:在发生火灾时,反应越快,对人类生命、财产和环境的损害也就越小。
建筑物内防火基于三项主要因素:结构性、技术性和组织性的防火。技术性防火比以往任何时候都愈加重要,特别是在采用独特设计、混合使用或增加建筑复杂性和规模的现代化建筑中。Belimo很早便已着手解决这一课题,特别是在技术性防火方面。早在1978年 —— 即Belimo成立三年之后,就已经销售安装在防火风阀上的执行器了。与此同时,Belimo已经发展成为防火排烟控制风阀电动化领域中掌握出色专业技术和丰富经验的全球市场领导者。
源于电动化的优势
与机械防火风阀相比,仅在高温条件下关闭时,电动风阀具有一项主要优势:发生火灾时,可以提前关闭 —— 例如可以通过烟雾探测器的信号加以触发。因此能够可靠、迅速防止火灾和烟雾在建筑物中蔓延。此外,电动化能够对防火风阀进行定期功能检查,因此进一步提高了建筑物内的安全性。
Belimo面向防火排烟控制风阀原始设备制造商(OEM)提供专门针对其应用而开发的全系列执行器。在研发、材料采购、生产和最终测试方面,我们始终采用最新技术和最高标准。执行器连同风阀一起,必须符合国际和国家安全标准,包括使用寿命周期和防火测试等。
新一代产品已经研发面世
2015年至2018年间,Belimo在欧洲推出了一系列新型防火风阀执行器。具有独特的专利锁定功能(Safety Position Lock™),可在发生火灾时保持风阀安全关闭。客户对这一产品系列的扩充反应非常积极。新一代排烟控制执行器也已经完成研发阶段,计划于2019年推向市场。除了能够确保Belimo进一步扩大在消防领域的市场地位外,还会为挽救人类生命做出决定性的贡献。
位于Belimo瑞士欣维尔总部的防排烟控制压差系统
城市化进程日益加快导致建筑更紧凑,这体现建筑占地面积更小但其高度和深度更大。这种类型的建筑通常是高层大楼,需要新的技术解决方案,能够确保安全撤离并支持消防部门的消防措施。防排烟控制压差系统确保逃生和救援路线没有烟雾 —— 特别是在楼梯间或消防电梯中 —— 而且变得越来越重要。可以形成安全的楼梯通道,从而无需第二套楼梯间。不但在安全方面不折不扣,该区域还可用于其他目的,从而降低建筑成本。
由于排烟应用方面的市场潜力,Belimo于2018年在其总部投资一座测试和演示工厂。这套防排烟控制压差系统在其设计方面独树一帜。
特殊项目需要特殊保护
建筑设计事务所Halle 1 | 地点:林茨(奥地利) | 项目类型:综合项目,办公室、公寓、酒店、活动会场、地下停车场 | 占地面积:12000 m²(129000平方英尺) | 可用面积:57600 m²(620000平方英尺,包括地下停车场) | 办公楼:1900 m²(20500平方英尺) | 酒店:129间客房。
Belimo采用自有安全解决方案,为林茨这处“特殊”建筑的可靠防火性做出重大贡献。
在林茨(奥地利)的中心地带,也就是曾经矗立林茨城市防御工事的边缘,现在矗立着一座现代化建筑 —— Promenaden Galerien,将城市的步行区与历史建筑连接起来,为商店、餐馆、办公室、出租公寓、活动会场和酒店提供空间。该建筑群自1885年以来一直为Wimmer Medien拥有。在2003年以前,一直是 《上奥地利新闻》 报纸的印刷厂。后于2008年被拆除 —— 这是长廊概念的起动信号,开始于2010年4月。
Cuturi家族是Wimmer Medien的所有者,对Promenaden Galerien有着庞大的计划。Promenaden Galerien的项目经理Paolo Cuturi解释道,他们希望创造一处非常特别的地方:“一处看起来既高档又不显得孤立的场所,为参观者带来欢乐”。他因此能够实现他父亲Rudolf Andreas Cuturi的毕生梦想,这个梦想终于在2018年6月正式开启。
需要一支高度专业化的团队,才能使这样一处特殊的地方成为可能。在早期阶段,Cuturi家族便邀请一批著名的专家,以期实现他们对Promenaden Galerien的愿景。萨尔茨堡建筑设计事务所Halle 1成功地将新旧建筑结合起来,创造出一座最先进的设施。例如,一条新的人行道已经形成具有都市风格的景观,吸引行人驻足徜徉、消磨时间。曾经是印刷机轰鸣作响的地方,今天焕发出生机勃勃的景象。在人们工作的场所,安全必须是首当其冲的头等大事。因此,从一开始,消防就是建筑规划的中心问题。
“在租用公寓或店铺时,没有人会想到消防问题”,项目经理Cuturi先生解释道, “然而,作为建筑经营者和业主,做好消防措施则非常重要”。
为了生命和财产的安全
在消防方面,奥地利是世界上最先进的国家之一。除符合欧洲标准和指令外,还必须遵守针对具体国家的消防标准,其中一些标准对技术系统提出了更高的要求。在奥地利,对于安装了火警系统的建筑,必须使用电动防火风阀。
Promenaden Galerien的经营者们甚至更进一步:“只要通风系统关闭,防火风阀执行器在晚上就必须关闭风阀”,电气安装公司ETECH的项目经理兼授权签字人Norbert Kaimberger表示道, “因此能够可靠地防止烟雾和火焰通过通风系统传播”。同时,将定期关闭和打开防火风阀作为一项功能测试加以记录,这对建筑的安全性起到了决定性的作用。
对于Promenaden Galerien项目,六家林茨公司在ETECH的领导下联合起来,作为整个技术建筑安装的合作企业。除电气安装工作之外,他们的责任范围还包括实施跨学科的网络和控制技术。
因此可以确保舒适的室内空气调节、建筑技术的有效运行,以及所要求的防火质量。在项目的最初阶段,便已特别关注各部分之间的最佳互动。根据具体的不同方面,设立不同的专家组负责相应的消防。因此,早期协调对于确保高质量的防火解决方案,特别是排烟方面而言至关重要。
出于同样的原因,在安全相关系统初始验收期间进行了整体测试。因此确保了根据防火方案来实现跨系统功能,并且在发生火灾时达到安全目标。
综合体的挑战
为了在通风系统中将建筑的未使用部分隔离开来,从而防止烟雾和火灾蔓延,在房间不使用时关闭相应的防火风阀,以此作为预防措施。“我们可以根据需要来控制电动防火风阀,从而考虑到不同的使用时间”,Kaimberger先生说, “例如,《上奥地利新闻》新闻编辑室的工作时间与同一通风区域其他办公室的工作时间差别很大”。
建筑防火方案中明确了安全目标,以便能够保证生命和财产的安全。在发生火灾时,对人员的最大危险是由于强烈的烟雾聚集,因此在Promenaden Galerien等建筑中通常安装另外的排烟装置,以确保逃生和救援路线没有烟雾。一旦火警系统探测到烟雾,系统就会自动激活。与此同时,也向消防部门发出警报。
因此,在Promenaden Galerien中安装了排烟控制系统,在发生火灾时,该系统通过大型风机将有毒烟雾气体从建筑中排出到室外。“如果在招标中没有要求,我们就会提出对防火排烟控制风阀进行智能控制和监控”,Kaimberger先生解释道。除了配套500台电动防火风阀外,还设有六处防火排烟区 ——
在地下停车场以及餐厅和购物区分别设有3处。
“我们选择了一套中央智能监控系统来控制和监控共计40台电动排烟控制风阀和6台排烟风机,”Kaimberger先生补充说。系统自动执行并记录所有已连接电动防火排烟控制风阀的常规运行检查。如果出现任何变化,例如房间用途的改变,在能够以简便、灵活的程序来调整安全方案。此外,中央系统还支持系统的维护和维修。
成熟的产品,独特的服务
在Promenaden Galerien的三层地下停车场中,防火举措也是重中之重。地下停车场发生车辆火灾的话,会迅速导致空气温度高达700摄氏度。因此会导致钢筋混凝土的静力减弱,从而损坏整体建筑结构。此外,有毒的浓烟对人类生命构成了相当巨大的风险。出于上述原因,非常有必要在地下停车场中配备有效的防火系统,以便在烟雾形成之初及早作出反应。
在地下停车场中确保无烟逃生和救援路线的安全也至关重要。自动喷水灭火系统与高效排烟控制系统相结合,确保在Promenaden Galerien中达到要求的安全目标。
对于Kaimberger先生来说,采取成熟可靠的部件用于排烟控制风阀和进气风阀则尤为重要,例如采用Belimo的排烟控制执行器。对他而言,在早期阶段进行合作就是明确无误的选择:“我们与Belimo合作的第一个项目是建造我们自己的新ETECH总部。当时的举措是一次非常成功的合作。如有存在疑问,我们很快就会收到回复,甚至是前来施工现场就地解决。Belimo的这种服务使得他们成为我们理想的合作伙伴”。