Monitoreo transparente de la energía con la Energy Valve™ de Belimo.
La Energy Valve™ de Belimo es una válvula de control electrónica de presión independiente con servicios basados en software y conectividad en la nube que mide el flujo y la temperatura para monitorear el rendimiento del serpentín y el consumo de energía manteniendo el óptimo delta T. Los informes automáticos muestran datos de desempeño reales e históricos, recomendando el mayor potencial para el ahorro de energía, el mantenimiento predictivo y la resolución de problemas. Proporciona a un Sistema de Administración de Edificios la información que este necesita para controlar las plantas centrales de la manera más energéticamente eficiente posible.
Ahorro enorme de energía en el Citizen Plaza de Nashville gracias a las Energy Valves
Descubra más acerca de la implementación de las Energy Valves en el Citizen Plaza de Nashville (Tennessee) de la mano de Chad Lovell, Especialista en Operaciones y Seguridad de Jones Lang LaSalle
El síndrome del bajo delta T es un problema común y costoso en muchas grandes instalaciones a lo largo del mundo. Hasta que se instaló la Belimo Energy Valve, este era el caso de JJL, agencia inmobiliaria comercial de los edificios de oficinas del estado de Tennessee. Tanto el Citizen Plaza como el Andrew Jackson están cosechando los frutos de un mayor delta T, tales como el confort mejorado de los ocupantes, la eliminación de las sanciones a la planta de energía del distrito y un ahorro de más de 23 000 $ en agua helada por año y del 49 % en el bombeo de agua helada.
Vea dónde se usa la energía del edificio
El diagrama de flujo de energía es una herramienta en línea para los clientes de Energy Valve que están conectados a la nube de Belimo. Le permite visualizar todas las Energy Valves en el sistema según la ubicación. El usuario puede visualizar rápidamente hacia dónde se dirige la energía y tiene la capacidad de mejorar el rendimiento del sistema en áreas que operan fuera de los criterios de diseño.
- El plano de planta del edificio le permite asignar las Energy Valves al área apropiada y visualizar perfiles de carga personalizados que se centran en áreas específicas.
- Un panel de mando consolida todos los datos de Energy Valves de uno o varios edificios en una herramienta de gestión de la información que rastrea, analiza y muestra, de manera visual, indicadores clave de rendimiento (key performance indicators, KPI) importantes.
Aprenda con Jon: cómo detectar y resolver el síndrome del bajo delta T
El monitoreo de la difusión de la temperatura (delta T) es necesario para garantizar que una planta funcione de manera eficiente a lo largo de toda su vida útil. Si un sistema de calefacción o enfriamiento funciona con una cantidad excesiva de agua, no se puede convertir en una capacidad de calefacción o enfriamiento superior. No obstante, si la temperatura difundida entre el flujo y el flujo de retorno se reduce, puede darse el síndrome del bajo delta T. Esto afecta a la eficiencia de todo el sistema de HVAC y se traduce en necesidades energéticas adicionales. Algunas posibles causas del síndrome del bajo delta T son la contaminación operativa del intercambiador de calor, el tamaño incorrecto de las válvulas de control, la ausencia o el estatismo del equilibrado hidrónico y las fluctuaciones de presión diferencial.
Descárguese la presentación para aprender a resolver el síndrome del bajo delta T y a reducir los costos operativos del bombeo de enfriadores/calderas aumentando la eficiencia de la planta.
-
Presentation: Solving Low Delta T Syndrome
(pdf -
8.07 MB)
Recursos Adicionales
La válvula más eficiente de la industria de HVAC: la Belimo Energy Valve™
La Energy Valve de Belimo consta de una válvula de control caracterizado, un medidor de flujo ultrasónico, dos sensores de temperatura y software integrado.
Aplicación de calefacción
La animación muestra una Energy Valve de Belimo en el lado de alimentación de una aplicación de calefacción.
El valor de consigna de delta T en la válvula coincide con el delta T de diseño del serpentín, 11° Fahrenheit /6 Kelvin.
A medida que los sensores de temperatura empiezan a detectar un menor diferencial de temperatura a través del serpentín, la válvula empieza a cerrarse, y el flujo comienza a disminuir, permitiendo un intercambio de calor más eficiente a través del serpentín y eliminando el exceso de flujo.
Una vez que la válvula detecta que el delta T comienza a estabilizarse, permite un mayor flujo de retorno a través del serpentín y mantiene disponible la transferencia de calor óptima.
Aplicación de refrigeración
La animación muestra una instalación de Energy Valve de Belimo en el lado de retorno de un serpentín de enfriamiento.
El valor de consigna de delta T en la válvula coincide con el delta T de diseño del serpentín, 15° Fahrenheit / 8 Kelvin.
A medida que los sensores de temperatura detectan que el delta T ha estado por debajo del valor de consigna durante unos minutos, la válvula comienza a cerrarse para reducir el flujo. Esto permite al intercambiador de calor optimizar la producción de energía y eliminar el exceso de flujo.
Tan pronto como el delta T comienza a estabilizarse, la válvula comienza a abrirse para mantener constante la capacidad de intercambio de calor de diseño a través del serpentín.
Aprenda con Joerg: cómo aumentar la eficiencia energética con la Energy Valve
La Belimo Energy Valve™ ofrece muchas funciones integradas para optimizar la energía y hacer que los sistemas de HVAC sean más eficientes. Descubra más acerca de la reducción de la energía térmica mediante una tasa de fuga mejorada, un control presión-independiente y la gestión del delta T.
Belimo Energy Valve™ has been awarded the Solar Impulse Efficient Solution Label
The Solar Impulse Foundation is granted to gather a portfolio of 1000 innovative solutions who meet high standards of both sustainability and profitability. We are proud that Belimo Energy Valve™ has been selected to be one of the 1000 solutions and awarded the Solar Impulse Efficient Solution Label.