A Belimo está comprometida com a sustentabilidade
Declaração de missão
A Belimo está comprometida com a sustentabilidade e faz disso parte da sua política.
A Belimo contribui diretamente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ao incorporar os princípios do Pacto Global da ONU em estratégias, políticas e procedimentos, a Belimo não está apenas mantendo suas responsabilidades básicas com as pessoas e o planeta, mas também criando o cenário para o sucesso de longo prazo da nossa indústria.
Os princípios nas áreas de direitos humanos, normas trabalhistas, proteção ambiental e anticorrupção são coerentes com os valores e o código de conduta da Belimo.
- A Belimo compromete-se a cumprir, ou exceder, a legislação aplicável e as estipulações de proteção ambiental em todos os níveis.
- Certificamo-nos de que nossos recursos sejam manuseados de forma econômica e exigimos que nossos funcionários e fornecedores façam o mesmo. Evitamos usar materiais que representem um risco desnecessário para o meio ambiente e que sejam difíceis de descartar.
- Estamos conscientes do consumo de energia durante a fabricação e operação de nossos produtos e desenvolvemos produtos inovadores que utilizem nossos recursos de forma eficiente.
- Medimos os aspectos críticos da nossa influência ambiental e melhoramos continuamente nossos processos para reduzir o impacto no meio ambiente.
- Nós nos esforçamos para fornecer aos nossos clientes produtos que aumentem a eficiência energética em suas aplicações.
-
Business and Sustainability Report (Extract Annual Report 2020)
(pdf -
4,62 MB)
Quantificando o nosso impacto
Belimo associa a sustentabilidade não apenas ao objetivo de minimizar os efeitos de CO2 de seus próprios processos de negócios, mas também ao aumento dos efeitos positivos da utilização dos produtos Belimo em campo
Os produtos fabricados pela Belimo facilitam soluções de aplicativos para criar benefícios mensuráveis de sustentabilidade para economizar energia nos sistemas AVAC de prédios. Com o objetivo de obter excelente conforto em prédios e salas, esses sistemas consomem energia. O sistema de controle AVAC, no qual os dispositivos de campo Belimo estão integrados, foi projetado para controlar com precisão os parâmetros de conforto (temperatura, umidade, nível de CO2) mas também para operar os processos de AVAC da maneira mais eficiente possível em termos de energia. A Belimo define o padrão quando se trata de componentes de controle com eficiência energética, por exemplo, com seus atuadores de baixo consumo de energia, válvulas de esfera de fechamento hermético sem vazamento ou Belimo Energy Valves™, para otimizar o fluxo de energia térmica nos prédios.
Modelagem ao longo de seis etapas
Para quantificar a alavancagem positiva de energia, a Belimo estabeleceu um modelo que avalia o impacto de seus dispositivos de campo ao longo do ciclo de vida em um sistema AVAC típico. Um sistema comum de tratamento de ar e ventilação foi escolhido como proxy para a modelagem de impacto de energia, incluindo uma unidade de tratamento de ar (UTA) e 25 saídas de ar com controle de volume de ar variável (VAV). Foram assumidas cargas térmicas globais típicas para aquecimento e resfriamento e energia elétrica para ventilação. Portanto, o modelo calculou a contribuição para a economia de energia de dois tipos de dispositivos de campo típicos da Belimo que são vendidos em grandes volumes para essas aplicações. Para aplicações do lado do ar, o atuador de controle VAV LMV-D3-MP foi escolhido. Para aplicações do lado da água, foi escolhida a válvula R202516-S2 em combinação com o atuador de válvula LR24A-SR, uma combinação que é frequentemente usada em unidades de tratamento de ar.
O modelo de impacto de energia é estruturado em seis etapas do ciclo de vida de um dispositivo de campo com um ciclo de vida de 15 anos assumido, enquanto o tempo de vida real dos dispositivos de campo Belimo é frequentemente 20 anos ou mais.
Resultado do cálculo do impacto do CO2
O impacto de economia de energia (etapa 5) de uma válvula e um atuador Belimo é de 21 (lado do ar) a 32 (lado da água) vezes superior ao impacto de todos os fatores de entrada, com uma média ponderada de 24. Isso resulta em um impacto líquido na prevenção de CO2 de 1068,28 kg de CO2e por válvula e atuador, durante um ciclo de vida de 15 anos. Para os atuadores do lado do ar, esse valor é de 1051,71 kg de CO2e por dispositivo. Com 5,0 milhões de novos atuadores do lado do ar e 1,9 milhões de válvulas e atuadores enviados em 2019, esses dispositivos ajudarão a evitar 7,3 milhões de toneladas de CO2e durante o próximo ciclo de vida. Isso corresponde à emissão negativa de um carro de classe média que dá a volta ao mundo 560.000 vezes. Portanto, esses pequenos dispositivos Belimo terão um grande impacto no consumo de energia e no meio ambiente.
-
Review of the CO2 Impact Model of Belimo Field Devices
(pdf -
349 KB)
-
Belimo CO2 Impact Calculator.xlsx
(xlsx -
85 KB)
If All Zone Valves Were Belimo ZoneTight™ Valves
An energy simulation comparing the Belimo ZoneTight™ valves to short-stroke / paddle valves calculated energy savings from
a) lower operation energy from Belimo motor technology and
b) lower thermal energy and pumping energy use from tighter valves (see Excel-File below).
The simulation shows annual savings of 4.12 / 13.94 kg CO2e. An estimated 55 million zone valves are currently installed around the world. If all of these valves were Belimo ZoneTight™ valves, 440 000 tons of CO2 emissions could be prevented every year, corresponding to negative emissions of a medium-class car touring almost 35 000 times around the world. Small devices, big impact.
-
Belimo CO2 Savings-BelimoZoneTight.xlsx
(xlsx -
327 KB)
Um dos maiores sistemas de geração de energia solar em Connecticut, EUA
O sistema de geração de energia solar de 876kWna sede da Belimo Americasé composto por 2.192 módulos solares de alta potência e produzirá aproximadamente 1 megawatt-hora anual de eletricidade. Ao compensar uma parte das necessidades energéticas de Belimo com energia solar, 857 toneladas de emissões de gases de efeito estufa serão evitadas, o equivalente a energizar cerca de 100 casas em Connecticut anualmente.
Assista ao vídeo e veja como James Furlong, Presidente da Belimo Americas, anunciou a conclusão deste sistema de geração de energia solar.
Belimo tem a honra de ser membro da Aliança Mundial de Soluções Eficientes da Fundação Solar Impulse.
A Fundação Solar Impulse é conhecida por reunirum portfólio de 1.000 soluções inovadores queatendem aos padrões exigentes de sustentabilidade e rentabilidade. Estamos orgulhosos de que a Belimo Energy Valve tenha sido selecionada para ser uma das 1.000 soluções e premiada com o selo de Solução Eficiente da Solar Impulse.
A fim de proporcionar maior transparência às partes interessadas, a Belimo decidiu avançar ainda mais seus relatórios de sustentabilidade com base na estrutura internacional de relatórios da Global Reporting Initiative (GRI). A GRI é uma organização não governamental que fornece uma estrutura sistemática e abrangente, que se tornou um padrão global para a divulgação por meio de empresas e outras organizações sobre sustentabilidade.
Swisscleantech
Swisscleantech é uma associação comercial. Temos aproximadamente 500 membros de todos os setores. Nossos membros estão comprometidos com o clima e, portanto, assinaram o nosso estatuto. Juntos, movemos a política e a sociedade e garantimos que a Suíça seja neutra em termos de CO2 o mais tardar até 2050. É assim que funciona o comércio que respeita o meio ambiente.
Comunidade e sociedade
Os valores e o código de conduta refletem a responsabilidade social que os acompanha, não só dentro da própria empresa, mas também no ambiente de negócios. As subsidiárias da Belimo apoiam diversas organizações sem fins lucrativos locais, bem como eventos esportivos e culturais.
Os funcionários são o ativo mais valioso da empresa. Sua saúde, segurança e satisfação são alta prioridade. Um programa de treinamento interno oferece a oportunidade de manter o conhecimento e as habilidades alinhadas com as responsabilidades.
Canal da Integridade
A Belimo está determinada a conduzir seus negócios em conformidade com elevados padrões éticos e a lei aplicável. Todos são encorajados a relatar violações da livre concorrência, de regulamentos de importação/exportação, proteção ambiental e segurança ocupacional ou casos de corrupção, fraude e desfalque. Não toleramos ações que violem a lei ou o nosso código de conduta.
Código de conduta
A declaração de missão da Belimo transmite os principais princípios orientadores e valores fundamentais da empresa. Como cada funcionário ajuda a moldar a cultura corporativa Belimo, é imperativo que cada um deles entenda e abrace a sua responsabilidade pessoal.
A Belimo está determinada a gerir seus negócios em conformidade com elevados padrões éticos e lei aplicável. Os funcionários devem agir em conformidade. Esta atitude não só é vital para preservar a boa reputação da Belimo e para prevenir possíveis sanções sob o direito civil ou penal, mas também reflete os valores da Belimo.
-
Missão e valores
-
Code of Conduct of the BELIMO Group
(pdf -
281 KB)
Documentos e links
O prédio da produção, logística e administração em Danbury (CT, EUA) foi construído em conformidade com as normas de ouro LEED para construção sustentável. As unidades da Belimo em Hinwil e Danbury aplicam a norma de gerenciamento ambiental internacional ISO 14001. Todos os anos, a Belimo relata suas pegadas de energia e de gases de efeito estufa à organização CDP (Carbon Disclosure Project).
-
LEED Gold, Belimo Americas Expansion Project (Danbury/USA)
(pdf -
1,41 MB)
-
LEED Gold, New Construction: Belimo Aircontrols (Sparks/USA)
(pdf -
228 KB)
-
SQS Certificate
(pdf -
725 KB)
-
CQC ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 Certification (China)
(pdf -
651 KB)
A Belimo aderiu à diretriz ambiental RoHS, que proíbe o uso de substâncias nocivas ao meio ambiente. Os fornecedores também se comprometem a não usar qualquer uma das substâncias banidas nas peças que fornecem.
-
RoHS 2011/65/EG Declaration
(pdf -
85 KB)
-
REACH Declaration
(pdf -
122 KB)