Monitoramento Transparente de Energia com a Energy Valve™ da Belimo
A Energy Valve™ da Belimo é uma válvula de controle independente de pressão eletrônica com serviços baseados em software e conectividade na nuvem, que mede o fluxo e a temperatura para monitorar o desempenho da serpentina e o consumo de energia enquanto mantém o Delta T ideal. Relatórios automáticos demonstram os dados de desempenho efetivos e históricos, recomendando o potencial adicional para economias de energia, manutenção preventiva e solução de problemas. Ela fornece um sistema de gerenciamento central com a informação de que precisa para controlar instalações centrais da maneira mais eficiente possível em termos energéticos.
Grande Economia de Energia no Citizen Plaza Nashville Devido às Energy Valves
Ouça Chad Lovell, Especialista em Operação e Segurança da Jones Lang LaSalle, contar mais sobre a implementação da Energy Valve no Citizen Plaza em Nashville, Tennessee.
A síndrome do Delta T baixo é um problema comum e dispendiosos em muitas instalações grandes no mundo todo. Este foi o problema para a JJL, agência imobiliária comercial, no caso dos edifícios de escritórios do estado do Tennessee até a instalação da Belimo Energy Valve. O Citizen Plaza e o Andrew Jackson estão colhendo as recompensas de um Delta T mais alto com maior conforto dos ocupantes, eliminação de penalidades pagas à usina de energia do distrito, juntamente com uma economia de 49% em bombeamento de água de resfriamento e mais de $ 23.000,00 por ano em economia de água de resfriamento.
Veja Onde a Energia do seu Edifício Está Sendo Usada
O Mapa de fluxo de energia é uma ferramenta on-line para os clientes da Energy Valve conectados à nuvem da Belimo. Ele permite que você visualize todas as Energy Valves no sistema por local. O usuário pode localizar rapidamente onde a energia está indo e é capaz de melhorar o desempenho do sistema nas áreas, operando fora dos critérios de design.
- – O plano do piso do edifício permite que você atribua as Energy Valves à área apropriada e exiba perfis de carga personalizados, focando em áreas específicas.
- Um painel consolida todos os dados da Energy Valve de um ou vários prédios dentro de uma ferramenta de gestão de informação que rastreia visualmente, analisa e exibe os indicadores-chave de desempenho críticos (KPIs).
Aprenda com Jon: Como Detectar e Resolver a Síndrome do Delta T Baixo
O monitoramento da propagação da temperatura (Delta T) é necessário para garantir a operação eficiente de uma instalação ao longo de todo o ciclo de vida. Se um sistema de aquecimento ou de resfriamento for operado com quantidades excessivas de água, isto não pode ser convertido em uma capacidade maior de aquecimento ou de resfriamento. No entanto, se a propagação da temperatura entre o fluxo e o fluxo de retorno for reduzida, a síndrome do Delta T baixo pode ocorrer. Isto afeta a eficiência de todo o sistema AVAC e resulta em requisitos adicionais de energia. Algumas causas possíveis da síndrome do Delta T baixo são contaminação operacional do trocador de calor, válvulas de controle incorretamente dimensionadas, balanceamento ausente ou hidrônico estático e flutuações da pressão diferencial.
Faça o download da apresentação para aprender como resolver o baixo Delta T e reduzir os custos operacionais de bombeamento e chiller ou caldeira, aumentando a eficiência da planta.
-
Presentation: Solving Low Delta T Syndrome
(pdf -
8,07 MB)
Recursos Adicionais
A Válvula mais Eficiente no setor de AVAC - A Energy Valve™ da Belimo
A Energy Valve da Belimo é composta por uma válvula de controle caracterizada, um medidor de fluxo ultrassônico, dois sensores de temperatura e o software incorporado.
Aplicação de aquecimento
A animação mostra uma Energy Valve da Belimo do lado da alimentação de uma aplicação de aquecimento.
O ponto de ajuste Delta T da válvula está correspondendo ao design Delta T da bobina, 11° Fahrenheit/6 Kelvin.
À medida em que os sensores de temperatura começam a perceber um diferencial de temperatura mais baixo na bobina, a válvula começa a fechar e o fluxo começa a desacelerar, permitindo uma troca de calor mais eficiente na bobina e eliminando o excesso.
Uma vez que a válvula reconhece que o Delta T está começando a se estabilizar, ela permite que mais fluxo retorne através da bobina e mantém disponível a transferência de calor ideal.
Aplicação de resfriamento
A animação mostra a configuração de uma Energy Valve da Belimo do lado de retorno de uma serpentina de resfriamento.
O ponto de ajuste Delta T da válvula está correspondendo ao design Delta T da bobina, 15° Fahrenheit/8 Kelvin.
À medida em que os sensores de temperatura detectam que o Delta T está abaixo do ponto de ajuste por alguns minutos, a válvula começa a fechar para reduzir o fluxo. Isso permite que o trocador de calor otimize a produção de energia e elimine o excesso.
Assim que o Delta T começa a se estabilizar, a válvula começa a abrir para manter constante a saída de troca de calor projetada através da bobina.
Aprenda com Joerg: Como Aumentar a Eficiência Energética com a Energy Valve
A Energy Valve™ da Belimo oferece muitas funções integradas para efetuar a otimização da energia e tornar os sistemas de AVAC mais eficientes. Saiba mais sobre a redução da energia térmica através de uma taxa de vazamento melhor, um controle independente de pressão e o gerenciamento do Delta T.
Belimo Energy Valve™ has been awarded the Solar Impulse Efficient Solution Label
The Solar Impulse Foundation is granted to gather a portfolio of 1000 innovative solutions who meet high standards of both sustainability and profitability. We are proud that Belimo Energy Valve™ has been selected to be one of the 1000 solutions and awarded the Solar Impulse Efficient Solution Label.