您的浏览器版本过于陈旧!

请更新您的浏览器,以便正确浏览此网站 立即更新我的浏览器

×

Welcome to the Belimo Corporate Website.
Stay on the global site or select a regional site below.
选择你的位置

室内空气质量与我们的健康

室内空气质量对人体健康的影响

大约90%的时间,人们都是在室内度过的,每天要呼吸12000升的空气。因此,了解室内空气质量对我们的健康福祉造成的巨大影响至关重要,尤其是在当下冠状病毒大流行的非常时期。虽然在“病楼综合症”的议题范围内已广泛讨论了挥发性有机化合物(VOC)对人体的影响,但人们常常忽视干燥的空气对微生物包括病毒的传播所起的作用。所以高性能的暖通空调HVAC系统和适当的加湿策略是维护建筑物中室内空气质量稳定和健康的必要保证。

接受 首选项- cookies 观看该视频.

湿度对病毒的传播有什么影响?

病毒传播的一种途径就是经由小水滴传播。空气湿度越高,水滴就越大,导致水滴无法移动。而小水滴则可以在宽敞开放的办公场所中穿行,存活数小时,以致感染更多的人。此外,许多细菌和病毒在暴露于干燥的空气中时会变得更具毒性。

在温带的气候条件下,空气的湿度在寒冷的月份往往会降至40%以下。然而,室内空气湿度的“最佳点”为40%-60%,处于这个湿度水平可大大降低疾病传播的风险,使身体能更好地进行自我修复和自我保护。

准备迎接"合理加湿"的奇妙作用给您带来的惊喜吧,并了解应采取哪些步骤便可改善您的健康,效率和学业。

ASHRAE 技术专题: 住户健康、建筑物节能性能和湿度

由Taylor Healthcare Commissioning, Inc.的首席执行官Stephanie Taylor博士演讲

ASHRAE技术专题讲座分享了ASHRAE的一些才智超群的精英们展示的最新技术内容。 

Taylor博士毕业于哈佛医学院(医学博士)和Norwich 大学(建筑学硕士)。她以改善室内物理环境为重点,终身致力于维护住户的健康和福祉。

挥发性有机化合物对人体的健康有什么影响?

挥发性有机物(VOC)是有机化学物质,如甲醛和苯,来源多种多样,包括香水、油漆、地毯、建筑材料和烟雾。这些是造成“病楼综合症”(所谓身处某建筑物而引起的一种病症)的重要因素,并对住户的健康产生很大影响。即使是低浓度的挥发性有机化合物VOC,也会对黏膜(眼睛、鼻子和呼吸道)造成刺激,并引起头痛、疲劳和恶心。而某些VOC的高浓度也会导致其他的健康问题。针对大多数的化合物,地方政府规定了工作场所中VOC浓度的上限,对其直接测量,并通过适当的通风和空气净化对其进行控制。

为什么中央空气处理系统能创造一个更健康的室内空气环境?

中央空气调节机组(AHU)和空气分配系统能够向建筑物的各个区域提供新鲜的、经过过滤和调节的空气,而不是循环地使用室内现有空气。 这种方法的优势在于,AHU可以随时集中控制送风质量。温度和湿度传感器可永久性测量所供空气的温度状况,并可立即检测和纠正偏差。 过滤器上方的压力传感器会及时检测到是否需要更换过滤器,以随时确保最低量的灰尘进入建筑物内。所有接受该送风供应的区域都将因其带来的高舒适度和安全性而大大收益。

除了AHU可集中控制空气质量,还可以对每个房间内的空气状况进行单独测量和控制。 室内传感器可以永久性测量我们周围所有的参数,如温度,湿度,CO2和VOC(挥发性有机化合物)的存在,对于我们的健康和福祉至关重要。如果房间内的CO2或VOC浓度增加,例如房内有多人聚集或复印机产生了额外排放物,就会立即被检测到。此时房间内的风管风阀便可打开,为屋内输入更多的新鲜空气, 使舒适度瞬间恢复到健康的水平。

你只能控制你能测量到的东西, 对于室内空气质量的检控也是如此。传感器仅占建筑物内暖通空调(HVAC)总投资的0.08%。 采用可靠精确的传感器所付出的成本,很快就能通过改善住户的健康和生产率得到回报。

此外,正确的调试和维护是确保空气质量的长期稳定,准确测量和控制的重要步骤。

可靠性才是根本

可靠且高质量的传感器为暖通空调(HVAC)系统能够提供一个健康,高效和舒适的环境奠定了基础。众所周知,市场上的很多传感器都会随着时间的推移而产生偏离差错。搏力谋的湿度传感器采用聚合物电容式传感元件,不受高湿度和污染物的影响, 其标准精度为2%,长期漂移率仅为<±0.25%。高精度和长期稳定性是确保空气质量处于最佳水平的先决条件。

搏力谋提供完整的传感器产品系列 新型的搏力谋室内传感器可确保用户能够体验它的简便易用,轻松安装,以及永恒经典的设计。 此外,还可通过智能手机使用搏力谋小助手App,轻松快速地对其进行调试和诊断。

请访问地区性网站以了解更多有关搏力谋传感器的信息:

接受 首选项- cookies 观看该视频.

关于空气质量对学习效率造成影响的研究

MeineRaumluft.ch平台与苏黎世教师协会(Züricher Lehrerverband)和苏黎世肺脏组织(Organisation Lunge Zürich)携手合作,共同研究空气质量对学生和教师造成的影响。 2016年11月,MeineRaumluft.ch在250多个教室内安装了测量设备。

阅读该研究报告,可以了解到简单安装的这些测量设备如何影响了师生们的通风习惯:

如何有效地控制隔离病房内的空气质量

为了防止病原体的传播,我们通常选择将患者单人或多人实施隔离。 医院设有专门的隔离室或完全隔离的病房,以保护工作人员免受传染病患者的感染,同时也保护医院内那些免疫功能低下的患者免受传染性病原体的侵害。

隔离室以相对于周围环境的负或正"室压比"而运作。所需的压差是由供气和抽气之间的差值产生的。通用型VAV控制器产品系列的新型模块化结构(现已集成了Δp传感器),可以轻松地将容积流量和室压控制完美地结合在一起,与相应运作的区域精准匹配。