您的浏览器版本过于陈旧!

请更新您的浏览器,以便正确浏览此网站 立即更新我的浏览器

×

Welcome to the Belimo Corporate Website.
Stay on the global site or select a regional site below.
选择你的位置

Belimo Energy Valve™
能量去向 尽在掌握

使用搏力谋 能量阀®进行透明的能量监控

Belimo Energy Valve™ 搏力谋 能量阀®是一款电子压力无关型控制阀,具有基于软件的服务和云连接功能,可测量流量和温度,以监控盘管性能和能耗,同时保持最佳的温差(Delta T)。自动报告显示实际和历史的性能参数,建议进一步的节能,预测性的维护和故障排除的潜力。它提供了一种中央管理系统(BMS系统),该系统提供了以最节能的方式控制中央装置所需要的信息。

由于采用能量阀,Nashville的Citizen Plaza因此节省了大量的能量

来自Jones Lang LaSalle的运营和安全专家Chad Lovell与你分享田纳西州Nashville的Citizen Plaza使用能量阀的故事。

接受 首选项- cookies 观看该视频.

在全球许多大型设施机构中,小温差现象是常见且成本高昂的问题。在安装搏力谋能量阀之前,对田纳西州政府办公楼的商业房地产代理JJL而言就是这种情况。Citizen Plaza和Andrews Jackson通过提高DeltaT值,不仅提高了使用者舒适度,避免了地区能源厂家的罚款,同时还节省了49%的冷水抽水,即每年能节省价值23,000多美元的冷水。

查看一下您建筑内的能源是如何被使用的

能量流向图是能量阀的客户用于连接搏力谋云的在线工具。它可以可视化地定位系统中的所有能量阀。 用户可以快速直观地看到能量的流向,且能够在指标超出设计标准的区域时改善系统性能。

  • 您可以通过建筑平面图将能量阀分配到适当的区域。通过自定义配置显示,以确定重点关注的特定区域。
  • 仪表板将来自一个或多个建筑物的所有能量阀数据整合到一个信息管理工具中,该工具可以直观地跟踪、分析和显示关键绩效指标(KPIs)。

向Jon了解: 如何检测并解决小温差现象

为了确保装置在其整个生命周期内有效运行,必须进行温差监控。如果加热或冷却系统在运作过程中用水过多,则不能转化为更高的加热或制冷能效。如果流量和回流之间的温差减小,则可能产生小温差现象。这就会影响整个暖通空调(HVAC)系统的效率,导致额外的能源需求量。 造成小温差现象的原因可能是:换热器的运作中有污染、控制阀的尺寸不正确、水力平衡缺失或呈静态,以及压差波动。

接受 首选项- cookies 观看该视频.

下载演示文稿,以了解如何解决小温差现象,并通过提高冷却器装置效率来降低泵送和冷却器/锅炉的运作成本。

更多资源

暖通空调(HVAC)行业中最有能耐的阀门 - Belimo Energy Valve™ 搏力谋 能量阀®

搏力谋 能量阀® 由控制球阀,超声波流量计,两个温度传感器和智能执行器组成。

供热应用

这是一个应用在供热系统供水侧的搏力谋能量阀。

搏力谋能量阀由控制球阀,超声波流量计,两个温度传感器和智能执行器组成。

将能量阀的温差设定值与盘管的设计温差值一致,设计温差为:华氏11度/开氏6度。

当温度传感器探测到盘管中的实际温差变小时, 阀门开始调节关闭适当降低流量,提高盘管内的热交换效率,消除过流现象。

当温度传感器探测到温差逐步趋于稳定, 能量阀会适度开启以提高盘管流量,确保盘管处在最佳热交换效率状态。

冷却应用

这是一个应用在冷却盘管回水侧的搏力谋能量阀。

搏力谋能量阀由控制球阀,超声波流量计,两个温度传感器和智能执行器组成。

将能量阀的温差设定值与盘管的设计温差值一致,设计温差为:华氏15度/开氏8度

当温度传感器探测到实际温差低于设定温差,并且该状态持续数分钟后,阀门开始调节关闭适当降低流量,优化盘管内的热交换效率确保能量输出,消除过流现象。

当温度传感器探测到温差逐步趋于稳定, 能量阀会适度开启以提高盘管流量,确保盘管处在最佳热交换效率状态。

向Joerg了解: 如何利用能量阀提高能效

搏力谋 能量阀®提供许多集成功能,以进行能量优化并提高暖通空调(HVAC)系统的效率。 请了解更多关于如何通过较佳的渗漏率, 压力无关的控制和温差管理来减少热能消耗的信息。

接受 首选项- cookies 观看该视频.

Belimo Energy Valve™ has been awarded the Solar Impulse Efficient Solution Label

The Solar Impulse Foundation is granted to gather a portfolio of 1000 innovative solutions who meet high standards of both sustainability and profitability. We are proud that Belimo Energy Valve™ has been selected to be one of the 1000 solutions and awarded the Solar Impulse Efficient Solution Label.

在您的地区网站上可查到更多的有关Belimo Energy Valve™搏力谋 能量阀®的信息