您的浏览器版本过于陈旧!

请更新您的浏览器,以便正确浏览此网站 立即更新我的浏览器

×

Welcome to the Belimo Corporate Website.
Stay on the global site or select a regional site below.
选择你的位置

我们对室内空气质量的贡献

人的一生中大约90%的时间是在室内度过的,因此良好的室内气候环境非常重要。空气质量对我们的健康和幸福产生特别巨大的影响。气密的建筑外墙在能量方面可能具有优越性,但阻止了自然的空气置换。有鉴于此,可以使用适当的通风系统和传感器实现全自动化。

良好的室内环境至关重要

人在没有食物的情况下可以生存大约30天,在没有水的情况下可以生存4天,但是,如果没有空气,只能生存几分钟。氧气是空气中最重要的成分,支持身体中有机物的燃烧和转化。而大脑对缺氧又特别敏感。在没有通风的房间里,二氧化碳浓度增加,身体机能会迅速下降,我们无法集中注意力,会感到疲倦、头痛等等。良好的室内气候环境不仅仅涉及到空气中氧气和二氧化碳的含量,空气湿度(理想情况下为40-60%)、温度、温差、空气中的离子和空气流速等对于健康的室内气候环境也非常重要。

关于室内环境管控的技术规范尚需完善

对室外空气有很多法定要求并且密切监督相应的遵守程度,但对室内空气的约束性限制却少之又少。世界卫生组织和瑞士肺脏协会认为,到2020年,慢性阻塞性肺病(COPD)将成为全球最常见的死亡原因之一。因此,为了不损害我们的健康和幸福,我们需要“净化”室内空气。可以通过良好的通风系统来实现这一目的。搏力谋推出的暖通空调解决方案一直致力于为此做出贡献。搏力谋提供全系列传感器,用于测量影响室内气候环境的重要因素,例如空气质量、温度、空气湿度和流量。我们的变风量(VAV)技术和压力无关型控制阀始终确保风量和水量的完美平衡,从而实现理想的舒适度。

良好的空气质量有助于提高工作效率

在我们周围的空气中,包含21%的氧气、78%的氮气、0.04%的二氧化碳(CO2),以及微量的惰性气体、水蒸气和污染物。如今,二氧化碳值是封闭房间内最重要的空气质量指标之一。人类呼吸时也会产生二氧化碳,并将其排放到空气中,因此密闭房间内有人活动时,会不断增加二氧化碳浓度。气密的建筑外墙意味着空气置换率下降,导致室内空气中的有害物质浓度增加。可以通过室内定期通风来消除这种情况,或者,如果无法做到这一点,则可以安装通风系统来承担这项任务。因为通风系统也能可靠地去除空气中的污染物,从而改善人们长期生活工作的房间内的空气质量。如果在这类房间内配备传感器,为通风机房提供永久的数据供应,系统则能够以可靠和独立的方式运行。

在250多间教室内进行的空气质量测量

目前,欧洲30%以上的儿童患有过敏相关疾病,例如哮喘、花粉症或神经性皮炎。不能排除与环境污染的联系。毕竟,特别是在封闭的室内,污染物会积聚并通过吸入的空气进入人体。除了慢性疾病以外,"不良的空气"还会对我们的健康和幸福产生其它的影响。为了了解空气质量对师生的工作和学习效率的影响,MeineRaumluft.ch平台与苏黎世教师协会(ZüricherLehrerverband)和苏黎世肺脏组织(组织LungeZürich)合作,自2016年11月开始实施,在250多间教室中安装了测量设备。研究结果中表明,简单地安装测量装置来检测室内空气中二氧化碳的浓度,就已经能影响到教师和学生的通风习惯。

尽管如此, 图1 下图显示,发现CO2含量过高。在下课时进行的测量中,超过13%的测量结果显示,二氧化碳浓度高于2000 ppm,根据SIA 180标准,这是占用房间室内二氧化碳浓度的上限值。 图2表明,在四分之一的测量中,相对湿度低于30%。这可能导致健康并发症,例如呼吸道粘膜干燥。而且,不能从呼吸道中及时、尽快排出尘土、污垢和细菌。如果在呼吸道内滞留时间过长,则会增加呼吸道疾病的风险。典型的后果包括咳嗽、支气管炎、感冒和鼻窦感染。唯一的好消息是,从图3中可以看出,除了少数例外,摄氏温度处于可接受范围内。
 

采用智能HVAC组件,实现良好空气质量

现已有针对室内空气成分的标准化指导方针。在很大程度上,这些指导方针都与让人感觉良好的因素相关联。HVAC楼宇自动化是维护这些指标的关键。通风机房与控制器和传感器联网。如果配备传感器的组件将可靠信息传送至机房,以控制风机并调节温度、CO2含量和空气湿度,则可以自动优化室内空气各项指标值。然后,楼宇管理技术自动将接收到的室内实际状态信息和设定信息进行比较,并向执行器发出相应的命令,以打开或关闭风门和阀门、或将其移动到某个中间位置。这样可以在舒适温度前提下提供所需要的新风,并且保持理想的湿度和充足的氧气含量。

Belimo传感器 —— 舒适为本

Belimo暖通空调传感器能够提供卓越的可靠性,并且安装简便,可与主流楼宇自动化系统无缝集成。创新的外壳设计,无需工具即可快速安装,调试便捷,并提供NEMA 4X/IP65等级的保护。产品系列包括各类精确的传感器,用于测量管道和风管应用中的温度、湿度、压力、二氧化碳、挥发性化合物(VOC)以及流量。

访问地区网站了解更多信息: