主页
  • 搏力谋网站

    美洲

    • 巴西
    • 加勒比地区、拉丁美洲和美国
    • 加拿大

    欧洲、中东和非洲

    • 阿尔巴尼亚
    • 阿联酋 (免税区机构)
    • 埃及
    • 爱尔兰
    • 爱沙尼亚
    • 奥地利
    • 白俄罗斯
    • 保加利亚
    • 北马其顿
    • 比利时
    • 波兰
    • 波斯尼亚和黑塞哥维那
    • 丹麦
    • 德国
    • 法国
    • 芬兰
    • 格鲁吉亚
    • 哈萨克斯坦
    • 荷兰
    • 捷克共和国
    • 克罗地亚
    • 拉脱维亚
    • 立陶宛
    • 罗马尼亚
    • 南非
    • 挪威
    • 瑞典
    • 瑞士
    • 塞尔维亚与黑山共和国
    • 沙特阿拉伯
    • 斯洛伐克
    • 斯洛文尼亚
    • 土耳其
    • 乌克兰
    • 西班牙
    • 希腊
    • 匈牙利
    • 以色列
    • 意大利
    • 英国

    亚太地区

    • 澳大利亚
    • 菲律宾
    • 韩国
    • 柬埔寨
    • 马来西亚
    • 缅甸
    • 日本
    • 泰国
    • 新加坡
    • 新西兰
    • 印度
    • 印度尼西亚
    • 越南
    • 中国
    • 中国澳门特区
    • 中国台湾
    • 中国香港特别行政区
    中文

    德语

    法语

    英语

    中文

    葡萄牙语

    西班牙语

    西班牙语

    法语

    意大利语

    荷兰语

    土耳其语

    波兰语

    挪威语

    芬兰语

    瑞典语

    英语

    匈牙利语

    爱沙尼亚语

    俄语

    拉脱维亚语

    立陶宛语

    保加利亚语

    language.el_GR

    希伯来语

    罗马尼亚语

    斯洛文尼亚语

    斯洛伐克语

    塞尔维亚语

    马其顿语

    克罗地亚语

    阿尔巴尼亚语

    塞尔维亚语

  • 搏力谋网站

    美洲

    • 巴西
    • 加勒比地区、拉丁美洲和美国
    • 加拿大

    欧洲、中东和非洲

    • 阿尔巴尼亚
    • 阿联酋 (免税区机构)
    • 埃及
    • 爱尔兰
    • 爱沙尼亚
    • 奥地利
    • 白俄罗斯
    • 保加利亚
    • 北马其顿
    • 比利时
    • 波兰
    • 波斯尼亚和黑塞哥维那
    • 丹麦
    • 德国
    • 法国
    • 芬兰
    • 格鲁吉亚
    • 哈萨克斯坦
    • 荷兰
    • 捷克共和国
    • 克罗地亚
    • 拉脱维亚
    • 立陶宛
    • 罗马尼亚
    • 南非
    • 挪威
    • 瑞典
    • 瑞士
    • 塞尔维亚与黑山共和国
    • 沙特阿拉伯
    • 斯洛伐克
    • 斯洛文尼亚
    • 土耳其
    • 乌克兰
    • 西班牙
    • 希腊
    • 匈牙利
    • 以色列
    • 意大利
    • 英国

    亚太地区

    • 澳大利亚
    • 菲律宾
    • 韩国
    • 柬埔寨
    • 马来西亚
    • 缅甸
    • 日本
    • 泰国
    • 新加坡
    • 新西兰
    • 印度
    • 印度尼西亚
    • 越南
    • 中国
    • 中国澳门特区
    • 中国台湾
    • 中国香港特别行政区
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
主页

  1. 主页
  2. Belimo Blog

A Guide to Data Center Cooling

由
Jason Tables
发布于 周五, 10月 24, 2025 @ 05:42 下午

Top image credit: Weldon Brewster

Data centers are the physical backbone of the digital world. Every AI model, blockchain node, and streaming platform runs on powerful GPU-driven compute infrastructure that generates significant heat. As processing power has increased, so have the thermal loads these systems produce. Without precise thermal management, modern data centers would overheat and shut down. In this article, we’ll examine how the industry is adapting to this growing challenge and how Belimo solutions like the EPIV and Energy Valve can help operators manage these new thermal demands. This is why data center cooling has become one of the most critical elements of digital infrastructure.

What Is Data Center Cooling?

Data center cooling is the process of removing heat from IT equipment to maintain safe and efficient operating conditions. Servers, networking gear, and storage systems produce large amounts of heat as they process data. If that heat is not controlled, performance drops and equipment fails. Cooling systems are designed to keep air or liquid at the right temperature and direct it to where heat is generated.

For decades, this was achieved with air-based strategies like hot aisle and cold aisle containment, using computer room air handlers and raised floor plenums. Cool air is delivered to the cold aisle, flows through server racks, absorbs heat, and is expelled into the hot aisle. This design supported the industry well when heat densities averaged between five and ten kilowatts per rack.

Today, power densities are pushing far beyond those limits. AI servers and high-performance GPU racks can produce fifty kilowatts of heat or more. Traditional air cooling is no longer sufficient at this scale, which is why the industry is shifting toward liquid cooling.

Figure 1: Conventional air-based cooling systems are no longer keeping pace with the rising thermal loads driven by AI, high-performance computing, and cryptocurrency mining.
 

From Air to Liquid: Why the Industry Is Evolving

Air is simple to move, but it has poor thermal conductivity compared to liquid. As rack densities rise, air systems struggle to keep up without becoming inefficient or oversized. Liquid cooling uses water or water-glycol mixtures to absorb and transport heat far more effectively. This allows operators to maintain stable temperatures with smaller infrastructure footprints, lower energy use, and greater reliability at high power loads. For many modern operators, especially those focused on GPU server cooling, this shift has become essential.

Liquid cooling can take several forms. Rear door heat exchangers mount to the back of racks to remove exhaust heat directly. Direct-to-chip cold plates circulate coolant through metal plates attached to CPUs and GPUs, pulling heat away at its source. Two-phase systems take this further by using vaporization and condensation for even higher thermal efficiency. These technologies allow data centers to support modern computing applications without exceeding thermal design limits.

Figure 2: The standard components involved in a two-phase cold plate refrigeration cycle.

The Role of Intelligent Flow Control

Liquid cooling requires precise control to work effectively. If flow is too low, components can overheat. If flow is too high, it can cause erosion in cold plates, waste pump energy, and destabilize system performance. Belimo brings decades of HVAC flow control expertise to this challenge.

Traditional valve position control can be unreliable because it depends on pressure conditions that fluctuate during operation. Belimo’s electronic pressure-independent valves (EPIV) provide stable flow regardless of system pressure changes. The Belimo Energy Valve builds on this with power control, using flow and temperature differential data to regulate thermal loads directly in kilowatts or BTUs per hour. This level of precision is particularly valuable in high-density GPU server cooling environments.

Figure 3: Flow Control with the Energy Valve
 

Direct-to-Chip Cold Plates and Differential Pressure Control

Direct-to-chip cold plate systems have become a cornerstone of high-density data center cooling. In these systems, coolant flows through metal plates mounted to processors, carrying heat away with much greater efficiency than air. When servers are removed or swapped, flow distribution can shift, creating risks for overheating or overcooling.

Belimo solves this problem with differential pressure control. When paired with a differential pressure sensor, the Belimo Energy Valve maintains a constant pressure drop across the rack. This keeps flow balanced across all cold plates even as server configurations change. This technology is becoming a standard approach in high-performance computing environments that depend on consistent thermal stability.

Figure 4: Differential Pressure Control with the Energy Valve and differential pressure sensor.
 

Visibility, Efficiency, and Reliability

Belimo’s control solutions also give operators real-time insight into flow, energy use, and pressure. This level of transparency supports predictive maintenance, reduces pump energy consumption, and protects expensive server equipment from thermal stress. By pairing liquid cooling strategies with advanced flow and differential pressure control, operators can reduce operational risks and increase overall efficiency. For hyperscale and colocation operators, this translates to better uptime and lower total cost of ownership.

The Future of Data Center Cooling

The question of what data center cooling is has an evolving answer. It began with airflow management and has now moved toward intelligent, data-driven liquid cooling strategies. As rack power densities continue to rise, thermal management will no longer be about simply moving air. It will be about precision control at the rack level, optimized energy use, and system resilience.

The Belimo Energy Valve and EPIV technologies are helping operators meet this new standard. By bringing proven HVAC flow expertise into data center infrastructure, Belimo is enabling efficient, scalable, and reliable cooling for the world’s most demanding compute environments. As GPU server cooling becomes central to future infrastructure planning, intelligent control solutions will be what keep data centers running at peak performance.

标签: Data Centers, Energy Valve, Electronic Pressure Independent Valves (EPIVs), Sensors

返回博客

相关文章

Data Centers, Electronic Pressure Independent Valves (EPIVs)

Adapting to the Future: How the Belimo EPIV is Revolutionizing Data Center Cooling

Belimo’s Electronic Pressure Independent Valve (EPIV) is unique in its ability to meet the challenge of data center cooling and...

3 minute read 阅读更多信息

Retrofit Solutions, Technical Tips

Isolation of Chillers and Bypass in Closed Cooling Tower

Motorized butterfly valves are responsible for the isolation of the various chillers in operation depending on cooling requirements.

1 minute read 阅读更多信息

Data Centers

Belimo and Emerging Data Center Technologies: Single and Two-Phase Cold Plate Solutions

As computing demands increase, advanced cooling strategies become crucial for data center operators.

4 minute read 阅读更多信息

欢迎来到搏力谋 {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
联系我们 隐私政策/使用条款 更改隐私设置
'+41 43 843 61 11
订阅
BELIMO Holding AG,Brunnenbachstrasse 1,8340 Hinwil(瑞士)