主页
  • 搏力谋网站

    美洲

    • 巴西
    • 加勒比地区、拉丁美洲和美国
    • 加拿大

    欧洲、中东和非洲

    • 阿尔巴尼亚
    • 阿联酋 (免税区机构)
    • 埃及
    • 爱尔兰
    • 爱沙尼亚
    • 奥地利
    • 白俄罗斯
    • 保加利亚
    • 北马其顿
    • 比利时
    • 波兰
    • 波斯尼亚和黑塞哥维那
    • 丹麦
    • 德国
    • 法国
    • 芬兰
    • 格鲁吉亚
    • 哈萨克斯坦
    • 荷兰
    • 捷克共和国
    • 克罗地亚
    • 拉脱维亚
    • 立陶宛
    • 罗马尼亚
    • 南非
    • 挪威
    • 瑞典
    • 瑞士
    • 塞尔维亚与黑山共和国
    • 沙特阿拉伯
    • 斯洛伐克
    • 斯洛文尼亚
    • 土耳其
    • 乌克兰
    • 西班牙
    • 希腊
    • 匈牙利
    • 以色列
    • 意大利
    • 英国

    亚太地区

    • 澳大利亚
    • 菲律宾
    • 韩国
    • 柬埔寨
    • 马来西亚
    • 缅甸
    • 日本
    • 泰国
    • 新加坡
    • 新西兰
    • 印度
    • 印度尼西亚
    • 越南
    • 中国
    • 中国澳门特区
    • 中国台湾
    • 中国香港特别行政区
    中文

    德语

    法语

    英语

    中文

    葡萄牙语

    西班牙语

    西班牙语

    法语

    意大利语

    荷兰语

    土耳其语

    波兰语

    挪威语

    芬兰语

    瑞典语

    英语

    匈牙利语

    爱沙尼亚语

    俄语

    拉脱维亚语

    立陶宛语

    保加利亚语

    language.el_GR

    希伯来语

    罗马尼亚语

    斯洛文尼亚语

    斯洛伐克语

    塞尔维亚语

    马其顿语

    克罗地亚语

    阿尔巴尼亚语

    塞尔维亚语

  • 搏力谋网站

    美洲

    • 巴西
    • 加勒比地区、拉丁美洲和美国
    • 加拿大

    欧洲、中东和非洲

    • 阿尔巴尼亚
    • 阿联酋 (免税区机构)
    • 埃及
    • 爱尔兰
    • 爱沙尼亚
    • 奥地利
    • 白俄罗斯
    • 保加利亚
    • 北马其顿
    • 比利时
    • 波兰
    • 波斯尼亚和黑塞哥维那
    • 丹麦
    • 德国
    • 法国
    • 芬兰
    • 格鲁吉亚
    • 哈萨克斯坦
    • 荷兰
    • 捷克共和国
    • 克罗地亚
    • 拉脱维亚
    • 立陶宛
    • 罗马尼亚
    • 南非
    • 挪威
    • 瑞典
    • 瑞士
    • 塞尔维亚与黑山共和国
    • 沙特阿拉伯
    • 斯洛伐克
    • 斯洛文尼亚
    • 土耳其
    • 乌克兰
    • 西班牙
    • 希腊
    • 匈牙利
    • 以色列
    • 意大利
    • 英国

    亚太地区

    • 澳大利亚
    • 菲律宾
    • 韩国
    • 柬埔寨
    • 马来西亚
    • 缅甸
    • 日本
    • 泰国
    • 新加坡
    • 新西兰
    • 印度
    • 印度尼西亚
    • 越南
    • 中国
    • 中国澳门特区
    • 中国台湾
    • 中国香港特别行政区
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
主页

  1. 主页
  2. Belimo Blog

Belimo’s Broadband Refrigerant Monitor: One Calibration Gas, Verified Accuracy

由
Jason Tables
发布于 周四, 2月 26, 2026 @ 08:12 下午

Many refrigerant leak detection monitors are gas-specific, which means they must be calibrated to the exact refrigerant being measured. This can add complexity during commissioning and service as refrigerant types vary by application. For technicians, that means needing separate calibration gas bottles for each refrigerant, which can be a hassle.

Belimo’s 22G21-5C broadband refrigerant gas monitor was developed to simplify the calibration burden without compromising performance. In the field, there is sometimes a perception that broadband refrigerant sensors sacrifice accuracy for flexibility. To address that concern, the broadband sensing element used in the recently released Belimo refrigerant gas monitor underwent benchmark testing for accuracy to verify performance across all selectable refrigerants.

 

Why Broadband Matters

With Belimo’s broadband refrigerant sensing approach, the 22G21-5C refrigerant gas monitor can be calibrated to one gas (R134a) and then configured in the field to accurately measure any refrigerant in the monitor’s selection list. This simplifies commissioning and ongoing service because installers only need one refrigerant calibration gas bottle (R134a) and are covered, even when the target refrigerant varies by jobsite.

 

Benchmark Testing

For the benchmark testing, the 22G21-5C was calibrated to R134a and then evaluated for accuracy while detecting the other refrigerants available in the selection list. The example below shows performance when calibrated to R134a but programmed to detect R1234ze, evaluated across the benchmark sequence (0–2000 ppm), with accuracy points at 100, 200, 500, 1000, and 2000 ppm. The testing tracked accuracy through repeat runs using the same sensor, and also tested a second sensor, confirming consistency between different units.

Figure 1: Belimo broadband refrigerant monitor accuracy when calibrated to R134a and programmed to detect R1234ze (100–2000 ppm). The black “Error Datasheet” envelope represents the published allowable accuracy limits across the measurement range. The plotted points show the measured values at each concentration and remain within the allowable range. Points A and A2 represent the same sensor across two test runs; point B represents a second sensor of the same type demonstrating repeatable performance and unit-to-unit consistency.
 

Summary And Field Benefits

For technicians, the 22G21-5C’s simplified calibration procedure is a big advantage. It allows the gas monitor to accurately measure any of the selectable refrigerants, while requiring only R134a for calibration. This eliminates the need to transport separate calibration gas bottles for each refrigerant across different jobs.

Field-selectable refrigerants include R11, R22, R23, R32, R125, R134a (default), R404A, R407A, R407C, R407F, R410A, R448A, R449A, R452A, R454B, R455A, R507, R513A, R1233zd, R1234yf, and R1234ze.

 

Bottom Line

The 22G21-5C is designed to simplify commissioning and service by allowing installers to calibrate to one gas (R134a) and then configure the monitor to measure any other selectable refrigerant, reducing the need to manage multiple calibration gases in the field. With benchmark testing verifying broadband sensor accuracy, technicians can move forward with confidence that simplified calibration does not come at the expense of performance.

标签: Gas Monitors

返回博客

相关文章

Gas Monitors

Belimo Refrigerant Monitoring System: A Complete Solution for Safety and Compliance

Belimo’s new refrigerant monitoring system provides a comprehensive solution for leak detection, alarming, and integration, helping buildings comply with ASHRAE Standard 15 and Canada’s CSA B52 code requirements.

2 minute read 阅读更多信息

Gas Monitors

Gas Monitoring in Enclosed Parking Facilities

Gas monitors assist in removing toxic gases in parking garages. There are many differing opinions from manufacturers and integrators on...

3 minute read 阅读更多信息

Gas Monitors, UL2075, ULC-S588

Understanding the Importance of UL 2075 and ULC-S588 Certifications for CO and NO2 Monitors

UL 2075 and ULC-S588 certifications for gas monitors and gas sensors, carbon dioxide and nitrogen dioxide reduction in vehicle emissions

3 minute read 阅读更多信息

欢迎来到搏力谋 {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
联系我们 隐私政策/使用条款 更改隐私设置
'+41 43 843 61 11
订阅
BELIMO Holding AG,Brunnenbachstrasse 1,8340 Hinwil(瑞士)