主页
  • 搏力谋网站

    美洲

    • 巴西
    • 加勒比地区、拉丁美洲和美国
    • 加拿大

    欧洲、中东和非洲

    • 阿尔巴尼亚
    • 阿联酋 (免税区机构)
    • 埃及
    • 爱尔兰
    • 爱沙尼亚
    • 奥地利
    • 白俄罗斯
    • 保加利亚
    • 北马其顿
    • 比利时
    • 波兰
    • 波斯尼亚和黑塞哥维那
    • 丹麦
    • 德国
    • 法国
    • 芬兰
    • 格鲁吉亚
    • 哈萨克斯坦
    • 荷兰
    • 捷克共和国
    • 克罗地亚
    • 拉脱维亚
    • 立陶宛
    • 罗马尼亚
    • 南非
    • 挪威
    • 瑞典
    • 瑞士
    • 塞尔维亚与黑山共和国
    • 沙特阿拉伯
    • 斯洛伐克
    • 斯洛文尼亚
    • 土耳其
    • 乌克兰
    • 西班牙
    • 希腊
    • 匈牙利
    • 以色列
    • 意大利
    • 英国

    亚太地区

    • 澳大利亚
    • 菲律宾
    • 韩国
    • 柬埔寨
    • 马来西亚
    • 缅甸
    • 日本
    • 泰国
    • 新加坡
    • 新西兰
    • 印度
    • 印度尼西亚
    • 越南
    • 中国
    • 中国澳门特区
    • 中国台湾
    • 中国香港特别行政区
    中文

    德语

    法语

    英语

    中文

    葡萄牙语

    西班牙语

    西班牙语

    法语

    意大利语

    荷兰语

    土耳其语

    波兰语

    挪威语

    芬兰语

    瑞典语

    英语

    匈牙利语

    爱沙尼亚语

    俄语

    拉脱维亚语

    立陶宛语

    保加利亚语

    language.el_GR

    希伯来语

    罗马尼亚语

    斯洛文尼亚语

    斯洛伐克语

    塞尔维亚语

    马其顿语

    克罗地亚语

    阿尔巴尼亚语

    塞尔维亚语

  • 搏力谋网站

    美洲

    • 巴西
    • 加勒比地区、拉丁美洲和美国
    • 加拿大

    欧洲、中东和非洲

    • 阿尔巴尼亚
    • 阿联酋 (免税区机构)
    • 埃及
    • 爱尔兰
    • 爱沙尼亚
    • 奥地利
    • 白俄罗斯
    • 保加利亚
    • 北马其顿
    • 比利时
    • 波兰
    • 波斯尼亚和黑塞哥维那
    • 丹麦
    • 德国
    • 法国
    • 芬兰
    • 格鲁吉亚
    • 哈萨克斯坦
    • 荷兰
    • 捷克共和国
    • 克罗地亚
    • 拉脱维亚
    • 立陶宛
    • 罗马尼亚
    • 南非
    • 挪威
    • 瑞典
    • 瑞士
    • 塞尔维亚与黑山共和国
    • 沙特阿拉伯
    • 斯洛伐克
    • 斯洛文尼亚
    • 土耳其
    • 乌克兰
    • 西班牙
    • 希腊
    • 匈牙利
    • 以色列
    • 意大利
    • 英国

    亚太地区

    • 澳大利亚
    • 菲律宾
    • 韩国
    • 柬埔寨
    • 马来西亚
    • 缅甸
    • 日本
    • 泰国
    • 新加坡
    • 新西兰
    • 印度
    • 印度尼西亚
    • 越南
    • 中国
    • 中国澳门特区
    • 中国台湾
    • 中国香港特别行政区
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
主页

  1. 主页
  2. Belimo Blog

Factors to Consider for Actuation on Large Multi-Section Dampers

由
Chris Jones
发布于 周二, 7月 20, 2021 @ 07:18 下午

When designing commercial HVAC damper applications, many factors are considered that impact actuator selection. Every actuator manufacturer has an applied torque limit to consider. When factoring in the controllability of a damper, the control system is simply sending a control signal to “an actuator” to drive “a damper.” The control signal is not affected that multiple damper sections or multiple actuators must operate as “one” device. Damper manufacturers also have specific product considerations such as rough opening with dampers, manage shipping size limits, damper assembly configurations, and damper performance. Application, product, and manufacture terminology vary when discussing large dampers or high torque applications.

Installation recommendations often do not default to use the largest torque actuator possible. They may recommend multiple ‘smaller’ actuators mounted and wired to deliver high torque efficiently to damper shafts to optimize torque performance of torsional load and elasticity. However, this also has limits. If a damper requires 300 in-lb of torque, a recommendation would be one 180 in-lb actuator on the left and one 180 in-lb actuator on the right. Rather than one 360 in-lb actuator installed on one side—the application benefits by applying the actuator torque effectively to reduce the torsional load. A long and wide damper assembly may have a jackshaft assembly for interconnecting the damper sections. Torque applied to a long jackshaft from one side can twist the shaft. Splitting the actuator torque across the damper dramatically improves the performance of the dampers. For example, when an actuator drives a long damper shaft from one side, it may twist when delivering the torque. Too much twist will reduce the farthest dampers’ angle of rotation and ultimately affect the air volume or increase the pressure drop across the damper.

Piggy-Back mode (PGB) is the functionality that enables actuators to work together to increase the delivered torque. Piggy-Back (PGB) is used when coupling two or more actuators on one or multiple mechanically linked shafts to provide higher torque for an application. Piggy-Back (PGB) operation is typically available with the highest torque Multi-Function Technology (MFT) actuators and the AF, EF, GK, GM.. series with MFT.

Products with Piggy-Back Mode

The PGB mode activates automatically with actuator wiring for Master Slave control applications. The wiring defines which actuator is the Master. The Master actuator is responsible for the control and performance of the mechanically coupled Slave actuators. Piggy-Back Multi-Function Technology actuators provide the correct amount of actuator torque equal to the application’s required torque. The basis for Piggy-Back control requires a mechanical and rigid interconnection.

The preferred wiring method of Piggy-Back applications is Master Slave. The Master actuator receives the control signal from the controller. Every Slave actuator connected to the Master (U5) receives operational commands from the Master. For position feedback, select one Slaves’ feedback signal back to the controller (if applicable). If the Master fails, the Slaves will not respond to the control signal. Belimo Multi-Function Technology (MFT) actuators offer the ability to configure functions to match application needs. The ability to configure control and feedback signal, runtime, and adaption of the angle of rotation.

The MFT platform increases a contractor’s field flexibility with one configurable product. With the PC-Tool and or ZTH, the field technician can easily configure specific actuator functionality. Additionally, all MFT-based products incorporate Belimo MP-Bus communications. MP-Bus is a digital communication field bus that works over a three-wire low voltage circuit. When activated, Piggy-Back mode uses MP-Bus to control mechanically connected actuators (Slaves).

 

标签: Damper Actuators, Online Learning Resources & Tools, Technical Tips

返回博客

相关文章

Online Learning Resources & Tools, Technical Tips

What is CV, and How Do I Calculate It?

Valve Flow Coefficient (Cv) is defined as the volume of water at 60°F that will flow through a fully open...

1 minute read 阅读更多信息

Technical Tips

Importance of Dampers and Actuators in HVAC Systems

Dampers are the final control devices for almost all airflow in HVAC systems. Actuators are the interface between the control system.

2 minute read 阅读更多信息

Sensors, Technical Tips

Understanding HVAC Sensors

Some of the most critical sensors used in HVAC systems are pressure, temperature, humidity, air quality, occupancy, and room sensors.

1 minute read 阅读更多信息

欢迎来到搏力谋 {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
联系我们 隐私政策/使用条款 更改隐私设置
'+41 43 843 61 11
订阅
BELIMO Holding AG,Brunnenbachstrasse 1,8340 Hinwil(瑞士)