Su aplinkos apsauga susiję tikslai

  1. Pradžia
  2. Tvarumas

Energijos vartojimo efektyvumas pastatuose ir procesuose

Belimo has made it its mission to create healthier, and more comfortable indoor environments that reduce energy consumption. In 2024, Belimo has committed to achieving net-zero greenhouse gas (GHG) emissions at the latest by 2050 with near- and long-term reduction targets aligned with SBTi Net Zero Standard. 

Belimo has developed a Group-wide methodology for GHG accounting. From the 2024 financial year, this balance sheet will be updated and disclosed annually as part of the external annual report. The Belimo GHG balance provides a comprehensive picture of all emissions (scope 1 to 3) caused by company activities over the course of a financial year. This includes:

  • The supply chain (procurement, upstream, intercompany, and downstream transport).
  • Assembly activities at all Production/Logistics and Customisation locations.
  • The use phase of devices in the field.
  • Device end-of-life treatment.
  • Business travel, company vehicles, and employee commuting.

Belimo decided to commit to the Science Based Targets initiative (SBTi) in 2024. This commitment is an important step towards climate change mitigation and ensures compliance with international regulations while also meeting stakeholder expectations.

  • Belimo aims to push the HVAC industry towards Net-Zero and is committed to the Net-Zero Target by 2050 outlined in the SBTi (Science-Based Targets initiative).

The challenge of achieving this ambitious goal is substantial and requires all stakeholders to contribute actively towards it.

With the help of the SBTi's internationally recognized and scientifically grounded approach for setting greenhouse gas reduction targets, companies can define a reduction path that is both ambitious and achievable, reducing greenhouse gas emissions both in their industry and along the value chain, and thus contributing to society's net-zero target.

  • Find Out More in the Press Release
  • Belimo GHG Accounting Methodology Emissions Calculation (PDF)

Įsipareigojimas užtikrinti tvarumą pastatuose

Puikus skaidrumo ir efektyvumo pavyzdys

Siekdami optimizuoti pagrindiniame „Belimo“ biure įrengtą ŠVOK sistemą, žengėme dar vieną žingsnį: sumontavome naujoviškai sukurtą ir valdomą vėsinimo įrangą, kuri įrodo, kaip efektyviai energiją vartoja mūsų ŠVOK valdymo prietaisai.

2018 m. pradėjome planuoti naują atvėsinto vandens tiekimo sistemos įrengimą. Ji turėjo pakeisti pagrindiniame gamybos pastate Hinvilyje (Šveicarijoje) prieš 18 metų įrengtą seną sistemą, užtikrinti komfortą ir išspręsti susijusias problemas. Taip pat pritaikėme naują pastato automatizavimo sprendimą. 

  • Belimo Story: Future-Proof Chilled Water System (pdf - 1,03 MB)

„Belimo“ pavyzdinis projektas Indijoje

2016 m. savo būstinėje Indijoje, 3 800 kvadratinių metrų ploto biure Mumbajuje, pirmą kartą pritaikėme koncepcinius sprendimus, vykdydami 2013 m. paspartintos plėtros strategiją. Šiame pavyzdiniame pastate panaudoti moderniausi ŠVOK sprendimai, taip pat pritaikyti tvaraus dizaino principai. Siekėme nuo pagrindų sukurti aplinkai kuo mažiau kenkiančią konstrukciją.

Pastate yra biuras, gamybinės patalpos ir „Belimo“ klientų aptarnavimo centras, kuriame aktyviai padedame kurti sveikatai palankesnę ir konfortiškesnę aplinką patalpose, suvartojant mažiau energijos. Be to, čia OĮG ir akademikai gali kartu kurti, konstruoti ir išbandyti naujų atmainų „Belimo“ gaminius.

  • Sužinokite daugiau

Viena didžiausių saulės energijos gamybos sistemų Konektikute, JAV

Ant „Belimo“ Amerikos biuro stogo įrengta 876 kW saulės elektrinė, joje yra 2 192 didelės galios saulės moduliai, per metus pagaminantys maždaug vieną megavatvalandę elektros. Siekiant dalį „Belimo“ poreikių patenkinti perėjus prie saulės energijos, išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažės 857 tonomis ir bus pagaminama tiek energijos, kiek per metus suvartoja maždaug 100 namų Konektikute.

  • LEED Gold, Belimo Americas Expansion Project (Danbury/USA) (pdf - 1,42 MB)
  • LEED Gold, New Construction: Belimo Aircontrols (Sparks/USA) (pdf - 232 KB)

Sveikatai palankesnė ir didesnį komfortą užtikrinanti patalpų aplinka, suvartojant mažiau energijos

Pastatams tenka apytikriai 40 proc. pasaulinių energijos sąnaudų ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Kadangi iki 90 proc. laiko praleidžiame patalpose, jų aplinka daro didelę įtaką mūsų komfortui, sveikatai ir gerovei apskritai. „Belimo“ išsikėlusi tikslą kurti sveikatai palankesnę ir didesnį komfortą užtikrinančią patalpų aplinką, sunaudojant mažiau energijos. Mūsų gaminių asortimentas atitinka kelis JT darnaus vystymosi tikslus, nes siūlome labai efektyviai energiją vartojančias pastatų automatizavimo ir valdymo sistemas (BAC), kurios ŠVOK sprendimų energijos sąnaudas sumažina iki 55 proc.

  • Belimo įsipareigoja siekti tvarumo

Daugiau susijusių temų

Padedame siekti darnaus vystymosi tikslų

  • Sužinokite daugiau

Socialinė atsakomybė

  • Sužinokite daugiau

Valdymas

  • Sužinokite daugiau