Ympäristötavoitteet

  1. Koti
  2. Kestävä kehitys

Energiatehokkaat rakennukset ja prosessit

Belimo has made it its mission to create healthier, and more comfortable indoor environments that reduce energy consumption. In 2024, Belimo has committed to achieving net-zero greenhouse gas (GHG) emissions at the latest by 2050 with near- and long-term reduction targets aligned with SBTi Net Zero Standard. 

Belimo has developed a Group-wide methodology for GHG accounting. From the 2024 financial year, this balance sheet will be updated and disclosed annually as part of the external annual report. The Belimo GHG balance provides a comprehensive picture of all emissions (scope 1 to 3) caused by company activities over the course of a financial year. This includes:

  • The supply chain (procurement, upstream, intercompany, and downstream transport).
  • Assembly activities at all Production/Logistics and Customisation locations.
  • The use phase of devices in the field.
  • Device end-of-life treatment.
  • Business travel, company vehicles, and employee commuting.

Belimo decided to commit to the Science Based Targets initiative (SBTi) in 2024. This commitment is an important step towards climate change mitigation and ensures compliance with international regulations while also meeting stakeholder expectations.

  • Belimo aims to push the HVAC industry towards Net-Zero and is committed to the Net-Zero Target by 2050 outlined in the SBTi (Science-Based Targets initiative).

The challenge of achieving this ambitious goal is substantial and requires all stakeholders to contribute actively towards it.

With the help of the SBTi's internationally recognized and scientifically grounded approach for setting greenhouse gas reduction targets, companies can define a reduction path that is both ambitious and achievable, reducing greenhouse gas emissions both in their industry and along the value chain, and thus contributing to society's net-zero target.

  • Find Out More in the Press Release
  • Belimo GHG Accounting Methodology Emissions Calculation (PDF)

Sitoutuminen kestäviin rakennuksiin

Energiankäytön läpinäkyvyyden ja tehokkuuden malliesimerkki

Panostimme päämajamme LVI-järjestelmän optimointiin innovatiivisesti suunnitellulla ja ohjatulla jäähdytyslaitteistolla, joka toimii malliesimerkkinä energiatehokkaiden LVI-kenttälaitteidemme mahdollistamasta energiankäytön läpinäkyvyydestä.

Vuonna 2018 aloitimme uuden jäähdytetyn vedensyöttöön tarkoitetun laitteiston suunnittelun. Sillä pyrimme poistamaan haastavia ja sitkeitä mukavuusongelmia päätuotantorakennuksessamme Sveitsin Hinwilissä sekä korvaamaan 18 vuotta vanhan laitteiston. Samalla käynnistimme siirtymän uuteen rakennusautomaatioratkaisuun. 

  • Belimo Story: Future-Proof Chilled Water System (pdf - 1,03 Mt)

Belimon tiennäyttäjäprojekti Intiassa

Mumbain keskus, 3 800 neliömetrin laajuinen Intian päämajamme, sommiteltiin ensi kerran vuonna 2016 osana vuoteen 2030 tähtäävää nopeutetun kasvun strategiaamme. Rakennus, joka rakennettiin malliesimerkiksi uusimmista LVI-ratkisuista ja kestävästä suunnittelusta, oli kiehtova tilaisuus suunnitella ympäristöystävällinen rakenne alusta saakka.

Rakennuksessa on toimisto- ja tehdastilaa ja Belimon asiakaskokemuskeskus, joka on kehitetty aktiivisesti tukemaan asiakasmatkaa kohti entistä terveellisempiä, mukavampia ja vähemmän energiaa vieviä sisätiloja. OEM:t ja akateemikot voivat tehdä siellä yhteistyötä Belimo-tuotteiden seuraavan sukupolven suunnittelussa, rakentamisessa ja testauksessa.

  • Lue lisää

Yksi suurimmista aurinkoenergian tuotantojärjestelmistä Connecticutissa Yhdysvalloissa

Belimon Amerikkojen päämajan 876 kW:n aurinkoenergian tuotantojärjestelmä, joka käsittää 2192 suurtehoista aurinkomoduulia, tuottaa vuosittain noin yhden megawattitunnin verran sähköä. Se kattaa osan Belimon energiantarpeesta aurinkoenergialla ja säästää näin 857 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä, mikä vastaa noin 100 connecticutilaisen kotitalouden vuositarvetta.

  • LEED Gold, Belimo Americas Expansion Project (Danbury/USA) (pdf - 1,42 Mt)
  • LEED Gold, New Construction: Belimo Aircontrols (Sparks/USA) (pdf - 232 Kt)

Terveellisempää sisätilamukavuutta vähemmällä energialla

Rakennusten osuus maailman energiantarpeesta ja kasvihuonekaasupäästöistä on 40 %. Ja koska vietämme jopa 90 % ajastamme sisätiloissa, ne vaikuttavat mukavuuteemme, terveyteemme ja yleiseen hyvinvointiimme voimakkaasti. Me Belimolla olemme ottaneet missioksemme luoda entistä terveellisempiä ja mukavampia sisäympäristöjä, jotka kuluttavat vähemmän energiaa. Tuoteportfoliolla, joka on luonnostaan linjassa useiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, mahdollistamme erittäin energiatehokkaat rakennusautomatio- ja säätöjärjestelmät, jotka vähentävät LVI:n tehontarvetta jopa 55 %.

  • Belimo on sitoutunut kestävään kehitykseen

Lisää aiheeseen liittyviä aiheita

Panostukset kestävän kehityksen tavoitteisiin

  • Lue lisää

Sosiaalinen vastuu

  • Lue lisää

Hallinto

  • Lue lisää