בקרת ספיקת הסתעפות והפרש טמפרטורה

  1. בית
  2. Belimo Energy Valve™ ומוני אנרגיה תרמית
  3. HVAC Applications

מערכת ספיקת הסתעפות

מערכות מפוצלות גדולות, בין אם כמבנים או כחלק ממערכת מחוזית גדולה, זקוקות לפעולה יעילה של הפרש טמפרטורות.

יישום ברז האנרגיה בכל יחידה אולי לא תמיד מעשי, והתקנה של ברזי אנרגיה בהגבהות או כניסות הראשיות למבנה לצורך קירור מחוזי אינה מומלצת, מאחר שמנהל הפרש טמפרטורות עשוי להרעיב יחידות ספציפיות תוך ניסיון לנהל את כל המבנה.

איור סכימטי

המערכת המוצגת באיור, המשתמשת בברזי אנרגיה של Belimo, מספקת את הפונקציות המועילות הבאות:

  • ספיקת הענף מנוטרת וניתן להגדירה כדי למנוע גלישה לרצפה וגם כדי לנטר את הפרש הטמפרטורה
  • האנרגיה המועברת לכל הסתעפות מנוטרת. ניתן לרשום אותה ולהתריע במקרה שהדרישה מאחת ההסתעפויות עולה באופן ניכר
  • הספיקה בכל יחידה סופית ניתנת כעת לאימות באמצעות מד הספיקה המחובר לברז האנרגיה, על ידי פתיחתם האחד אחרי השני. סגירת כל הברזים תאשר אם הברזים מאפשרים למים לעבור בזמן סגירה, או אם ברז מעקף פתוח
  • שקיפות מלאה של ההסתעפות (ספיקה, טמפרטורות, פלט קירור/חימום וכולי/) עם תיעוד נתונים וקישוריות אל Belimo Cloud

 



Order the new Belimo Energy Valve™ now

Learn how the Energy Valve improves your branch flow





Energy Valve
Shop now




בעיות נפוצות בהסתעפויות יחידה סופית וכיצד Belimo Energy Valve™ מטפל בהן

Larger buildings have complex distribution systems and are occupied, meaning that the retrofit of an Energy Valve on each terminal is impractical. However, lack of capacity at peak times or fines from district plant providers often drive building owners to look for a solution. The figure below shows a pressure dependent system with a single balancing valve. This is a typical contract installation of multiple low flow heating units, for example, used for underfloor heating.



Mechanical balancing valves only allow for a static balancing of the total flow to the floor, with unknown flow rates to each individual unit
This can be remedied by retrofitting Belimo Energy Valves™ to every branch. Monitoring the flow and delta T being supplied to a number of terminal units allows facilities teams to identify problem ‘passing units’ and bypasses left open. This focus improves efficiency quickly by offering a targeted approach to overcoming the issues being experienced. This involves replacing passing or stuck terminal valves with 'air bubble tight' zone valves, or closing a bypass valve that has been inadvertently left open.


Our need to operate more efficient buildings, drives the demand to check water flow rates not just once but multiple times during each season. Experience tells us tenant fit outs or changes to hydronic system adversely effect non-PI installations. However, even with PI valves installed, checking the identifying passing valves and open bypasses should remain a priority to keep delta T to an acceptable range.

By using an EV in the branch line, we are able to measure the total flow to the floor and also to each individual unit, if opened sequentially



With an EV, the branch flow can be measured when each valve is opened, allowing for verification


Ghost energy/passing/leakage is typically used to describe the process where water is unintentionally passing from the flow side to the return. A bypass is left open after maintenance or at axial valve leakage rates. These small rates quickly add up when a large number of them are applied. The rate at which these valves pass or leak is made worse over time by the accumulation of dirt on the seats of the valves.



An accidentally open bypass valve may not be discovered for weeks, months or even years

By using an EV in the branch line, we are able to measure the total flow to the floor and to each individual unit. You can ensure bypasses are closed and valves are not leaking. Should a number of terminal valves suffer from leakage, the characterised ball valve technology in the EV can be closed, hence providing a stop to the wastage when the branch is not in use.



With an EV, both leaking short-stroke valves or an open bypass can be clearly identified


Often, terminal units are statically balanced, which leads them to overflow and deliver low delta T when in part load. Valves may be allowing water past them when they should be closed. Sometimes, even a bypass left open can stay undetected, reducing the pressure and dragging the delta T down.



Low delta T syndrome

The Delta T Manager, integrated in the Belimo Energy Valve™, is a function that continuously measures the temperature spread. This information can either be used to raise an alarm while you are troubleshooting the branch, looking for passing/leaking valves or bypasses left open. Once the branch is performing as well as it can, you can enable Delta T Manager to limit overflows to the branch.



Delta T Manager

סיפור הצלחה: ביה"ח לודמילנסטיפט שבמפן/גרמניה

ברז אנרגיה חכם פותר בעיות שנמשכו זמן רב בהידראוליקה

בית החולים לודמילנסטיפט במפן/גרמניה מוכר הרבה מעבר לאזור הקרוב אליו בזכות הסטנדרטים שהוא מציב בטיפול רפואי, דיאגנוסטיקה וטכנולוגיה טיפולית חדשנית, והאווירה הנעימה שבו. אולם, מודרניזציה הולכת וגדלה עם השנים, בצורה של הרחבות או שינויים, הובילה לבעיות במעגלי ההפצה ההידראולית של בית החולים. אלו תוקנו בסופו של דבר באמצעות השימוש בברזי האנרגיה של Belimo.

  • Success Story - Hospital Ludmillenstift, Germany (pdf - 6.98 MB)

Order the Belimo Energy Valve™ in our Webshop

  • Buy now

עוד על Belimo Energy Valve™

  • למידע נוסף

Belimo Energy Valve™ ביישומי HVAC אחרים

  • קרא עוד