מפוח נחשון Fan Coil

  1. בית
  2. Belimo Energy Valve™ ומוני אנרגיה תרמית
  3. HVAC Applications

מה זה מפוח נחשון Fan Coil ‏(FCU)?

מפוח נחשון Fan Coil מחמם או מקרר את האוויר שבתוך חלל. מאוורר מובנה שואב את האוויר אל תוך יחידת FCU ודרך מחליף החום לצוך התאמת טמפרטורה. האוויר יוצא מה-FCU קר או חם יותר משהיה קודם לכן. FCU לרוב יכילו סליל מים מקוררים לקירור וסליל מים חמים או רכיב חשמלי לחימום. ביישומים מסחריים, ישנה שונות ניכרת בבקרת מפוח נחשון Fan Coil, החל מטרמוסטט, שפשוט פותח וסוגר ברז, ועד ליחידות בשליטת DDC המשנות ללא הפסק את הספיקה, וברזים מווסתים.

איור סכימטי

האיור מציג את תיאור סכמטי של היישום האופייני בחדר עם שני מפוח נחשון Fan Coil, כל אחד כולל Belimo Energy Valve™, המנהלים את אספקת הכוח התרמי למפוח נחשון Fan Coil. השימוש ב-EV מספק את היתרונות הבאים:

  • איזון הידרוני דינמי (בתנאי עומס רבים) של ספיקת המים המושג על ידי ברז הבקרה שאינו תלוי לחץ
  • תוך שימוש במיקומי הברז הפיזיים של ברזי האנרגיה במבנים, ניתן למטב את מהירות המשאבה כדי לספק בדיוק את הלחץ הדרוש עבור היחידה.
  • שקיפות מערכת מלאה (ספיקה, טמפרטורות, פלט קירור/חימום,...) עם נתונים המתועדים ב-EV, או, לפי בחירה, ב-Belimo Cloud


Order the new Belimo Energy Valve™ now

Learn how the Energy Valve improves your fan coil unit





Energy Valve
Shop now




בעיות נפוצות ב-מפוח-נחשון FAN COIL ומדוע עליכם לבחור ב-Belimo Energy Valve™

For optimum heat exchange and occupant comfort while remaining energy efficient, Fan Coils require good control of air volumes and water flow rates. However, manufacturers of FCUs often only publish flow requirements for maximum load conditions. What is unknown is the optimum water flow when air volumes are adjusted by the occupant or the DDC controller. Also, when using non-PI valves, differential pressure fluctuation in the hydronic system will impact the flow-rate through the fan coil and therefore the thermal energy supplied to the room.
Reciprocal influence with several consumers is eliminated due to the dynamic balancing. Dynamic balancing is carried out automatically at each operating point. Changes in differential pressure cause minimal changes in the flow rate.

Dynamic Balancing of a Fan Coil Unit


A FCU is commissioned to the following values, design water flow is set to 0.11 l/s (0.029 GPM), with 23 °C (73 °F) air entering the unit. As the system is dynamic after a short period of time, the pressure in the system increases due to changes in other locations of the hyrdonic system. In this specific FCU, the increase in pressure has caused the flow to increase which results in overflow of the FCU, consequently lowering the delta T and lowering the efficiency of heat transfer.

As a result an occupant of the space may have found the air flow bothersome and manually set the fan speed at low, as space temperatures rise the valve is commanded further open by the controller until the air is simply unable to remove any more energy from the heat exchanger. This results in the return water temperature being cooler than expected. With the water flowing too quickly for the air flow we have a classic recipe for low delta T, this is effecting not only this unit, but is reducing the capacity of the central plant, and the overflow is significant point of consumption for the pumps with our flow now at 0.14 l/s (0.037 GPM).



Fan Coil Unit at Design Operation    Fan Coil Unit with valve overflowing
We have the same FCU working as expected; design water flow is set to 0.11 l/s +/10% [0.029 GPM], with 23 °C [73 °F] air entering. Even if the pressure rises from 2 bar to 3 bar, the flow rate hardly increases. Flow rate inaccuracy is vastly improved offering some plant savings, but not as accurate as an electronic valve. User fan speed adjustments still effect the optimum heat exchange which will result in low delta T and poor off coil conditions.

Fan Coil Unit at Design Operation

There is the same FCU working as expected, design water flow is set to 0.11 l/s [0.029 GPM], with 23 °C [73 °F] air entering. Again the system delivers a pressure increase due to changes in other locations. The electronic flow sensor in the EV detects the flow increase before the room sensor can register an increase in space temperature and allows the valve to close slightly to avoid reaching the saturation zone.

If the FCU has been held on low fan speed again. As space temperatures rise the valve is commanded further open by the controller which would have resulted in the air being unable to remove any more energy from the heat exchanger. The EV‘s fixed Delta T Manager recognizes the diminishing delta T and overrides the control signal and does not allow the valve to open further, this eliminates the over flow condition.

The EV continually measures the flow and calculates if it needs to compensate or not, based on the control signal input as well on the Delta T Manager set point. The Delta T Manager has slowed the water down to ensure the heat exchange is optimal for the air volume set by the user. This saves pump energy and keeps the system permanently optimized.



Fan Coil Unit without water overflow
In the age of easily controlled EC/DC fans, variable air volume FCUs represents one of the most energy efficient methods of air conditioning a space. However, the control of fan speed vs valve position is a matter of debate.The energy valve when configured for power control provides a completely linear response, meaning fan speeds can be directly tied to the valve output, simplifying the controls process dramatically.

Fan Coil Unit with delta T-optimised valve flow

סיפור הצלחה: 5 כוכבים ליעילות אנרגטית במלון Marriott Hotel Al Jaddaf שבדובאי

רשת מלונות Marriott נפתחה ב-15 בינואר, 2014, בדובאי, איחוד האמיריות.
עם עיצוב גאוני ומיקום מושלם ב-Al Jaddaf, מלון 5 כוכבים זה כולל שפע מאפיינים שבהם הושקעה מחשבה רבה.

אלו כוללים חדרי אורחים יוקרתיים ואוטומטיים לגמרי, וסוויטות מרגיעות, עם מצעים מפנקים, חדרי מקלחת משיש, אינטרנט מהיר וטלוויזיות שטוחות, ושמשקיפים על קו הרקיע של דובאי. המלון כולל 352 חדרים יוקרתיים ו- 128 דירות.

ניתן להטמיע ביעילות את מוצרי Belimo במלון והם מאפשרים מערכת בת קיימא שלא דורשת תחזוקה.

  • Reference – Marriott Hotel «Al Jaddaf», UAE (pdf - 2.12 MB)

Order the Belimo Energy Valve™ in our Webshop

  • Buy now

עוד על Belimo Energy Valve™

  • למידע נוסף

The Belimo Energy Valve™ in other HVAC Applications

  • קרא עוד