Инвестираме в бъдещето заедно

  1. Начало
  2. Устойчивост

Карта на съществеността

Информацията, получена в процеса на анализ на съществеността, подпомага вземането на решения относно посоката на бизнеса и управлението на устойчивостта, като идентифицира рискове и възможности.

В Belimo нашите дейности за устойчивост се ръководят от нашата карта на съществеността – инструмент за класифицирана на съответните теми в три направления:

  • Стратегическо значение за бизнеса
  • Въздействие върху устойчивото развитие
  • Значение за основните групи заинтересовани страни.

Идентифицирането на тези теми и прилагането на стъпки за предприемане на мерки за тяхното решаване ни позволява да задълбочим взаимоотношенията със заинтересованите страни, да следим за благоприятни възможности на високо равнище, да се предпазваме от рискове и да поддържаме успешен средносрочен и дългосрочен растеж.

Картата на съществеността представя общ преглед на темите, идентифицирани в процеса, който започна с оценка на отрасъла и аналогичните предприятия и беше разработен в диалог с ръководството на групата в компанията.

Background

In 2024, Belimo updated its materiality assessment methodology in line with the requirements of the European Union's CSRD and ESRS. The double materiality assessment (DMA) conducted for the first time helped to define the sustainability topics that are material for Belimo’s business and its stakeholders.

The DMA framework recognizes that materiality encompasses both financial (outside-in) risks and opportunities and environmental and social (inside-out) impacts. While financial materiality considers risks and opportunities that may affect the company financially, impact materiality focuses on how Belimo’s activities affect the environment and society. The assessment encompasses Belimo's operations and its entire value chain. Stakeholder engagement was integral to the process, ensuring a balanced approach.

Double Materiality Assessment Matrix

The outcome of the DMA is illustrated in a matrix:

Contribution to Energy Efficiency, Digitalization and Innovation & Solution Leadership were assessed as the topics with the highest financial opportunity for Belimo while Data Privacy & Cybersecurity and Product Quality, Safety & Compliance were associated with the highest financial risk.

A high positive impact on society and/or the environment was linked to the topics of Contribution to Energy Efficiency and Innovation & Solution Leadership. High (potential) negative impacts were associated with the Environmental Footprint of Supply Chain & Traceability and Climate Change.

Stakeholder Perspective

Най-важните за бизнеса теми се разглеждат като елемент от по-нататъшното разработване на стратегическите ни приоритети. Научете повече за темите в тъмносивите клъстери „Взаимодействие“, „Въздействие“ и „Фокус“ в нашия годишен доклад.

Свързани теми

Верига за доставки

През изминалата година в управлението на веригата за доставки съсредоточихме усилията си върху ключов проект за намаляване на емисиите на CO2 по веригата за доставки. Същевременно изграждаме ресурси за управление на одита на доставчиците. 

  • Научете повече (годишен доклад)

Проекти за устойчиви фарове

В Belimo държим на енергийно ефективните полеви устройства за ОВК. Това се отнася и за собствените ни операции и сгради. Ето защо съсредоточаваме усилията си върху намаляване на екологичния отпечатък на нашите съоръжения, като например CESIM House в Индия.

  • Научете повече

Насърчаване на здравето и благосъстоянието

Тъй като прекарваме около 90% от времето си на закрито, осигуряването на здравословно качество на въздуха в помещенията се превърна в приоритет на общественото здраве. С помощта на нашето продуктово портфолио ние допринасяме пряко за постигането на седемте основни елемента на здравословния въздух на закрито.

  • Научете повече