Investindo juntos no futuro

  1. Início
  2. Sustentabilidade

Mapa de materialidade

As informações obtidas por meio do processo de análise de materialidade apoiam decisões sobre a direção do gerenciamento do negócio e da sustentabilidade, por meio da identificação de riscos e oportunidades.

Na Belimo, nossas atividades de sustentabilidade são orientadas por nosso mapa de materialidade, uma ferramenta que classifica os temas relevantes em três dimensões:

  • Relevância estratégica para o negócio
  • Impacto no desenvolvimento sustentável
  • Relevância para os principais grupos de partes interessadas.

Identificar estes temas e implementar as etapas para abordá-los permite que possamos fortalecer as relações com as partes interessadas, monitorar oportunidades de alto nível, proteger contra riscos e manter um desempenho bem-sucedido de crescimento em médio e longo prazo.

O mapa de materialidade oferece uma visão geral dos temas identificados no processo, que começou com uma avaliação do setor e entre pares e foi desenvolvido em parceria com a administração do grupo em toda a empresa.

Background

In 2024, Belimo updated its materiality assessment methodology in line with the requirements of the European Union's CSRD and ESRS. The double materiality assessment (DMA) conducted for the first time helped to define the sustainability topics that are material for Belimo’s business and its stakeholders.

The DMA framework recognizes that materiality encompasses both financial (outside-in) risks and opportunities and environmental and social (inside-out) impacts. While financial materiality considers risks and opportunities that may affect the company financially, impact materiality focuses on how Belimo’s activities affect the environment and society. The assessment encompasses Belimo's operations and its entire value chain. Stakeholder engagement was integral to the process, ensuring a balanced approach.

Double Materiality Assessment Matrix

The outcome of the DMA is illustrated in a matrix:

Contribution to Energy Efficiency, Digitalization and Innovation & Solution Leadership were assessed as the topics with the highest financial opportunity for Belimo while Data Privacy & Cybersecurity and Product Quality, Safety & Compliance were associated with the highest financial risk.

A high positive impact on society and/or the environment was linked to the topics of Contribution to Energy Efficiency and Innovation & Solution Leadership. High (potential) negative impacts were associated with the Environmental Footprint of Supply Chain & Traceability and Climate Change.

Stakeholder Perspective

Os temas mais relevantes para os negócios são considerados parte do desenvolvimento adicional de nossas prioridades estratégicas. Saiba mais sobre os temas nas seções em cinza escuro denominadas “Interação”, “Impacto” e “Foco” em nosso relatório anual.

Temas relacionados

Cadeia de suprimentos

Ao longo do ano passado, concentramos nosso gerenciamento da cadeia de suprimentos em um projeto fundamental para a redução de CO2 em toda a cadeia de suprimentos. Ao mesmo tempo, desenvolvemos recursos para o gerenciamento da auditoria de fornecedores. 

  • Saiba mais (relatório anual)

Projetos-piloto sustentáveis

Na Belimo, promovemos dispositivos de campo AVAC com eficiência energética, bem como nossas próprias operações e edifícios. Por este motivo, nós concentramos nossos esforços na redução da pegada ecológica das nossas instalações, como a CESIM House, na Índia.

  • Saiba mais

Promoção da saúde e do bem-estar

Como passamos cerca de 90% de nosso tempo em ambientes fechados, garantir a salubridade do qualidade do ar interno tornou-se uma prioridade de saúde pública. Por meio do nosso portfólio de produtos, contribuímos diretamente para possibilitar os sete elementos essenciais de um ar interno saudável.

  • Saiba mais