Investējot nākotnē — kopā

  1. Sākums
  2. Ilgtspēja

Būtiskuma karte

Būtiskuma analīzes procesā iegūtā informācija atbalsta lēmumus par biznesa virzienu un ilgtspējības vadību, identificējot riskus un iespējas.

Uzņēmumā Belimo mūsu ilgtspējības pasākumus nosaka mūsu būtiskuma karte, rīks, kas klasificē attiecīgās tēmas trīs tālāk izklāstītajās dimensijās.

  • Stratēģiskā atbilstība uzņēmējdarbībai
  • Ietekme uz ilgtspējīgu attīstību
  • Atbilstība galvenajām ieinteresēto personu grupām.

Šo tēmu identificēšana un to risināšanas pasākumu īstenošana ļauj mums stiprināt attiecības ar ieinteresētajām pusēm, pārraudzīt augsta līmeņa iespējas, nodrošināties pret riskiem un uzturēt veiksmīgus vidēja termiņa un ilgtermiņa izaugsmes rādītājus.

Būtiskuma karte sniedz pārskatu par tēmām, kas identificētas procesā, kas sākās ar nozares un salīdzinošo novērtēšanu un tika izstrādāts dialogā ar grupas vadību visā uzņēmumā.

Background

In 2024, Belimo updated its materiality assessment methodology in line with the requirements of the European Union's CSRD and ESRS. The double materiality assessment (DMA) conducted for the first time helped to define the sustainability topics that are material for Belimo’s business and its stakeholders.

The DMA framework recognizes that materiality encompasses both financial (outside-in) risks and opportunities and environmental and social (inside-out) impacts. While financial materiality considers risks and opportunities that may affect the company financially, impact materiality focuses on how Belimo’s activities affect the environment and society. The assessment encompasses Belimo's operations and its entire value chain. Stakeholder engagement was integral to the process, ensuring a balanced approach.

Double Materiality Assessment Matrix

The outcome of the DMA is illustrated in a matrix:

Contribution to Energy Efficiency, Digitalization and Innovation & Solution Leadership were assessed as the topics with the highest financial opportunity for Belimo while Data Privacy & Cybersecurity and Product Quality, Safety & Compliance were associated with the highest financial risk.

A high positive impact on society and/or the environment was linked to the topics of Contribution to Energy Efficiency and Innovation & Solution Leadership. High (potential) negative impacts were associated with the Environmental Footprint of Supply Chain & Traceability and Climate Change.

Stakeholder Perspective

Uzņēmējdarbībai visatbilstošākās tēmas tiek uzskatītas par daļu no mūsu stratēģisko prioritāšu tālākas attīstības. Uzziniet vairāk par tēmām tumši pelēkajās klasteros “Mijiedarbība”, “Ietekme” un “Fokuss” mūsu gada pārskatā.

Saistītās tēmas

Piegādes ķēde

Pēdējā gada laikā mēs esam koncentrējuši savu piegādes ķēdes pārvaldību uz galveno projektu par CO2 samazināšanu piegādes ķēdē. Vienlaikus mēs veidojam resursus piegādātāju audita vadībai. 

  • Uzzināt vairāk (gada pārskats)

Ilgtspējīgu bāku projekti

Uzņēmumā Belimo mēs pārstāvam energoefektīvas apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas perifērās ierīces. Tādas ir arī mūsu darbības un ēkas. Tāpēc mēs koncentrējam savus centienus, lai samazinātu mūsu objektu, piemēram, CESIM mājas Indijā, ietekmi uz vidi.

  • Uzzināt vairāk

Rūpes par veselību un labjūti

Tā kā aptuveni 90% sava laika pavadām telpās, veselīga iekštelpu gaisa kvalitātes nodrošināšana ir kļuvusi par sabiedrības veselības prioritāti. Izmantojot mūsu produktu klāstu, mēs sniedzam tiešu ieguldījumu, lai nodrošinātu septiņas veselīga iekštelpu gaisa pamatelementus.

  • Uzzināt vairāk