A vida humana é a principal prioridade

  1. Início
  2. Destaques

Soluções de segurança

Os atuadores de segurança da Belimo para proteção contra incêndio e dampers de controle de fumaça ajudam a salvar vidas e proteger a propriedade no caso de incêndios.

As pessoas nos países industrializados passam no mínimo 90 por cento do seu tempo em edifícios. E, nos lugares em que as pessoas moram e trabalham, proteger a vida é a primeira prioridade. Aqui, um fator importante é a segurança em caso de incêndio. O tempo de reação é crucial para prevenir a propagação do fogo e da fumaça em uma fase inicial e manter as rotas de fuga e de salvamento livres de fumaça durante o máximo de tempo possível: quanto mais rápida for a reação no caso de incêndio, menores serão os danos causados às vidas humanas, à propriedade e ao meio ambiente.

A proteção contra incêndio em edifícios é baseada em três pilares principais: proteção estrutural, técnica e organizacional contra incêndio. A proteção técnica contra incêndio é mais importante do que nunca, especialmente em edifícios modernos com projetos incomuns, de uso misto ou com a complexidade e o tamanho crescentes dos edifícios.A Belimo abordou este tópico muito cedo, especialmente com relação à proteção contra incêndio técnica. Já em 1978 –  três anos depois da sua fundação – a Belimo vendia atuadores que podiam ser montados em dampers corta-fogo. Enquanto isso, a Belimo tornou-se o líder mundial de mercado na motorização de dampers de controle de fogo e de fumaça com especialização e experiência bem fundamentadas.

Vantagem da motorização

Em comparação com dampers corta-fogo mecânicos, que fecham somente a altas temperaturas, os dampers motorizados têm uma grande vantagem: em caso de incêndio, eles podem ser fechados antecipadamente – acionados, por exemplo, por um sinal de detector de fumaça. Isto previne, de forma confiável e imediata, a propagação do fogo e da fumaça no edifício. Além disso, o monitoramento permite verificações funcionais regulares dos dampers corta-fogo, o que aumenta mais ainda a segurança no edifício.
A Belimo oferece fabricantes originais do equipamento (OEMs) de dampers de controle de fogo e fumaça, e uma linha abrangente de atuadores desenvolvidos especialmente para as suas aplicações. Usamos as tecnologias mais recentes e os mais elevados padrões quando se trata de desenvolvimento, aquisição de materiais, produção e dos testes finais. Junto com os dampers, os atuadores devem estar em conformidade com as normas de segurança internacionais e nacionais, que incluem ensaios de ciclo de vida e de incêndio, entre outros.

Nova geração desenvolvida

Entre 2015 e 2018, a Belimo apresentou uma nova linha de atuadores de dampers corta-fogo na Europa. Estes possuem uma função de bloqueio exclusiva e patenteada (Safety Position Lock™) que mantém os dampers bem fechados em caso de incêndio. A reação dos clientes a esta expansão da linha de produtos foi positiva. Foi desenvolvida uma nova geração de atuadores de controle de fumaça. Além de permitir à Belimo expandir ainda mais a sua posição no mercado no setor da proteção contra incêndios, ela contribuirá decisivamente para salvar vidas humanas.

  • Belimo Safety Solutions: Fire Protection Scenarios (English)

Sistema de diferencial de proteção de controle de fumaça na sede da Belimo em Hinwil (Suíça)

A crescente urbanização está resultando em construção compactada, com maior altura e profundidade em uma pequena área de superfície. Edifícios deste tipo, que são tipicamente edifícios altos, requerem novas soluções técnicas que permitam a evacuação segura e apoiem medidas de combate a incêndios por parte dos bombeiros. Os sistemas de diferencial de pressão de controle garantem rotas de fuga e de salvamento livres de fumaça – especialmente em escadarias e elevadores de combate a incêndio – e estão se tornando cada vez mais importantes. Eles permitem a criação do que é conhecido como escada de segurança, reduzindo assim a necessidade de uma segunda escadaria. Sem precisar comprometera a segurança, esta área pode ser usada para outros fins, reduzindo assim os custos de construção.
Devido ao potencial de mercado na aplicação da exclusão de fumaça, a Belimo investiu em uma instalação de testes e demonstração em sua sede, em 2018. Este sistema de diferencial de pressão no controle de fumaça é único em seu design.

Itens especiais requerem proteção especial

Escritório de arquitetura Halle 1 | Localização Linz (Áustria) | Tipo de projeto de escritórios de uso misto, apartamentos, hotel, pavilhão de eventos, estacionamento subterrâneo | Área do local 12.000 m² (129.000 ft²) | Área útil 57.600 m² (620.000 ft², incluindo o estacionamento subterrâneo) | Edifício de escritórios 1.900 m² (20.500 ft²) | Hotel com 129 apartamentos.

Com as suas soluções de segurança, a Belimo está contribuindo significativamente para a proteção contra incêndio confiável de um edifício “especial” em Linz.

No coração de Linz (Áustria) - à beira de onde outrora se situavam as fortificações da cidade de Linz, estão agora as Promenaden Galerien - um edifício moderno que liga as zonas de pedestres da cidade entre os seus edifícios históricos, proporcionando espaço para lojas, restaurantes, escritórios, apartamentos de aluguel, um pavilhão de eventos e um hotel. O complexo de edifícios é de propriedade da Wimmer Medien desde 1885. Até 2003, abrigou as máquinas de impressão do jornal Oberösterreichische Nachrichten . Elas foram desmontadas em 2008 – o sinal de partida do conceito de calçadão, que teve início em abril de 2010. 

A família Cuturi, proprietária da Wimmer Medien, tinha grandes planos para as Promenaden Galerien. Eles queriam criar um lugar muito especial: “Um lugar que parecesse de alta qualidade sem se destacar e que trouxesse alegria aos seus visitantes,” explica Paolo Cuturi, gerente do projeto das Promenaden Galerien. Assim, conseguiu de realizar o sonho de vida do seu pai Rudolf Andreas Cuturi – um sonho que finalmente teve a sua cerimônia de abertura em junho de 2018.

Uma equipe altamente profissional foi necessária para tornar possível um lugar tão especial. A família Cuturi recrutou especialistas renomados para realizar sua visão das Promenaden Galerien no estágio inicial. O escritório de arquitetura Halle 1 de Salzburgo conseguiu combinar o antigo e o novo par criar uma unidade de última geração. Por exemplo, foi criada uma nova passarela com um estilo urbano, onde as pessoas gostam de parar para passar o seu tempo. O lugar onde outrora as máquinas impressoras faziam seu barulho, hoje pula com vida. E, nos lugares em que as pessoas trabalham, a segurança deve ser uma das principais prioridades. Por isso, desde o início, a proteção contra incêndio foi uma questão central no planejamento do edifício. 

“Ninguém pensa em proteção contra incêndio ao alugar um apartamento ou uma loja“, explica o gerente do projeto, Sr. Cuturi. “No entanto, é extremamente importante, como operador e proprietário de um edifício, estar preparado no caso de incêndio.“

Para a segurança das pessoas e da propriedade

Em termos de proteção contra incêndio, a Áustria é um dos países mais avançados no mundo. Além dos padrões e das diretrizes europeias, também devem ser observados graus de proteção específicos por país, alguns dos quais estabelecem exigências ainda mais elevadas em sistemas técnicos. Para edifícios nos quais está instalado um sistema de alarme de incêndio, os dampers corta-fogo motorizados são obrigatórios na Áustria.

Os operadores das Promenaden Galerien foram ainda mais longe: “os atuadores dos dampers corta-fogo têm que fechar os dampers à noite, assim que o sistema de ventilação é desligado,” diz Norbert Kaimberger, gerente de projetos e signatário autorizado da empresa de instalações elétricas ETECH. “Isto previne, de forma confiável, a propagação da fumaça pelo sistema de ventilação.” Ao mesmo tempo, o fechamento e a abertura normais dos dampers corta-fogo são registrados como um teste funcional, que dá uma contribuição decisiva à segurança do edifício.

Para o projeto das Promenaden Galerien, seis empresas de Linz juntaram forças sob a liderança da ETECH como joint-venture para toda a instalação técnica do edifício. Além do trabalho da instalação elétrica, sua área de responsabilidade incluiu também a colocação em rede em todas as disciplinas e a tecnologia de controle.

Deste modo, o clima ambiente confortável, a operação eficiente da tecnologia de edifício e a qualidade requerida da proteção contra incêndio puderam ser garantidos Em uma fase muito precoce do projeto, também foi dada especial atenção à otimização da interação entre as diferentes seções. Dependendo do aspecto, diferentes grupos de especialistas lidam com a proteção contra incêndio.Por isso, a coordenação precoce é da máxima importância para garantir uma solução de alta qualidade para a proteção contra incêndio e, em especial, para a extração da fumaça.

Pela mesma razão, o que é chamado de teste integral foi realizado durante a aceitação inicial dos sistemas relacionados com a segurança. Isto garante que as funções transversais do sistema sejam cumpridas de acordo com o conceito de proteção contra incêndio e que as metas de segurança sejam atingidos em caso de incêndio.

O desafio do uso misto

A fim de separar partes não utilizadas do edifício no sistema de ventilação e evitar assim a propagação da fumaça e do fogo, os dampers corta-fogo correspondentes fecham-se por precaução quando as salas não estão sendo usadas. “Podemos controlar os dampers corta-fogo motorizados conforme necessário, levando em consideração os diferentes tempos de uso,” diz o Sr. Kaimberger. “Por exemplo, os horários de trabalho da sala de redação da Oberösterreichische Nachrichten são muito diferentes dos de outros escritórios na mesma área de ventilação.”

O conceito de proteção contra incêndio de um edifício descreve as metas de segurança para ser capaz de garantir a segurança das pessoas e da propriedade. Como o maior perigo para as pessoas no caso de um incêndio é a formação intensa de fumaça, dispositivos adicionais de extração de fumaça são geralmente instalados em edifícios como os das Promenaden Galerien para garantir rotas de fuga e de salvamento livres de fumaça. Os sistemas são ativados automaticamente assim que o sistema de alarme de incêndio detectar fumaça. Ao mesmo tempo, os bombeiros também são alertados.

Portanto, os sistemas de controle de fumaça estão instalados nas Promenaden Galerien, que transportam os gases tóxicos da fumaça do para fora do edifício e para o ar livre por meio de grandes ventiladores, no caso de incêndio. “Se não tivesse sido exigido já na licitação, teríamos proposto um controle e um monitoramento inteligentes dos dampers corta-fogo e de controle de fumaça", explica o Sr. Kaimberger. Além dos 500 dampers corta-incêndio motorizados, há seis zonas de extração de fumaça de incêndio –
três no estacionamento subterrâneo e na área do restaurante e comercial. 

“Selecionamos um sistema de monitoramento e controle central para controlar e monitorar um total de 40 dampers de controle de fumaça e seis ventiladores de extração de fumaça,” acrescenta o Sr. Kaimberger. O sistema executa e registra automaticamente as verificações operacionais regulares de todos os dampers corta-fogo e de controle de fumaça conectados. No caso de qualquer alteração, como uma mudança no uso das salas, ele permite que os cenários de segurança seja adaptados em um procedimento simples e flexível.Além disso, o sistema central suporta sistemas de manutenção e de assistência técnica dos sistemas.

Produtos comprovados, serviço exclusivo

A proteção contra incêndio também é a principal prioridade no estacionamento subterrâneo de três andares das Promenaden Galerien. Um incêndio em um veículo no estacionamento subterrâneo pode ocasionar rapidamente temperaturas do ar de até 700 graus Celsius. Estas podem fazer com que a estática do concreto armado se enfraqueça e, consequentemente, danifique toda a estrutura do edifício. Além disso, a fumaça densa e tóxica apresenta um risco considerável às vidas humanas. Por todas estas razões, os sistemas eficazes de proteção contra incêndio são indispensáveis em estacionamentos subterrâneos para reagir em tempo hábil quando a fumaça começa a se formar.

A garantia de rotas de fuga e de salvamento livres de fumaça também é da mais alta importância em estacionamentos subterrâneos. Um sistema de sprinklers, em conjunto com um sistema de controle de fumaça eficiente garante que as metas de segurança necessárias possam ser alcançadas nas Promenaden Galerien.

Para o Sr. Kaimberger, o uso de componentes comprovados, como os atuadores de controle de fumaça da Belimo foi especialmente importante para os dampers de controle de fumaça e os dampers de admissão de ar. Para ele, a colaboração foi uma escolha óbvia na fase inicial: “Nosso primeiro projeto com a Belimo foi a construção da nossa própria sede nova da ETECH. Aquela ferramenta foi uma colaboração extremamente bem-sucedida. Em caso de dúvidas, recebemos uma rápida resposta ou até mesmo uma visita ao canteiro de construção. Este serviço torna a Belimo o parceiro ideal.”

Visit Regional Website for More Information

Product RangeGroup Division Americas

USA, Canada & Latin America

Product RangeGroup Division Europe

Europe, Middle East & Africa

Product RangeGroup Division Asia Pacific

Asia, Australia & Oceania