Sijoitus tulevaisuuteen – yhdessä

  1. Koti
  2. Kestävä kehitys

Materiaalisuuskartta

Materiaalisuusanalyysiprosessin kautta kerätyt tiedot tukevat liiketoiminnan suuntaa ja kestävyyden hallintaa koskevia päätöksiä tuomalla esiin riskit ja mahdollisuudet.

Belimolla kestävään kehitykseen liittyviä toimia ohjaa materiaalisuuskarttamme. Se on työkalu, joka luokittelee olennaiset aihealueet kolmelle tasolle:

  • Strateginen merkitys liiketoiminnalle
  • Vaikutus kestävään kehitykseen
  • Merkitys pääsidosryhmille.

Kun tunnistamme nämä aihealueet ja teemme toimenpiteitä puuttuaksemme niihin, voimme vahvistaa suhteitamme sidosryhmiin, monitoroida korkean tason mahdollisuuksia, suojautua riskeiltä sekä ylläpitää menestyksekästä kasvutehoa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Materiaalisuuskartta antaa yleiskatsauksen aihealueista, jotka on tunnistettu prosessissa, joka alkoi alan- ja vertaisarvioinnilla ja jota on kehitetty vuorovaikutuksessa konsernin johdon kanssa koko yrityksessä.

Background

In 2024, Belimo updated its materiality assessment methodology in line with the requirements of the European Union's CSRD and ESRS. The double materiality assessment (DMA) conducted for the first time helped to define the sustainability topics that are material for Belimo’s business and its stakeholders.

The DMA framework recognizes that materiality encompasses both financial (outside-in) risks and opportunities and environmental and social (inside-out) impacts. While financial materiality considers risks and opportunities that may affect the company financially, impact materiality focuses on how Belimo’s activities affect the environment and society. The assessment encompasses Belimo's operations and its entire value chain. Stakeholder engagement was integral to the process, ensuring a balanced approach.

Double Materiality Assessment Matrix

The outcome of the DMA is illustrated in a matrix:

Contribution to Energy Efficiency, Digitalization and Innovation & Solution Leadership were assessed as the topics with the highest financial opportunity for Belimo while Data Privacy & Cybersecurity and Product Quality, Safety & Compliance were associated with the highest financial risk.

A high positive impact on society and/or the environment was linked to the topics of Contribution to Energy Efficiency and Innovation & Solution Leadership. High (potential) negative impacts were associated with the Environmental Footprint of Supply Chain & Traceability and Climate Change.

Stakeholder Perspective

Liiketoiminnan kannalta olennaisimmat aihealueet katsotaan osaksi strategisten prioriteettiemme jatkokehitystä. Lue lisää aihealueista tummanharmaista ryhmistä “Vuorovaikuta,” “Vaikuta” ja “Keskity” vuosiraportissamme.

Liittyvät aihealueet

Toimitusketju

Viime vuosina olemme keskittyneet toimitusketjun hallinnassa pääprojektiin hiilidioksidin vähentäminen toimitusketjussa. Samaan aikaan rakennamme resursseja toimittajien auditoinnin hallintaa varten. 

  • Lisätietoja (vuosiraportti)

Kestävät majakkaprojektit

Belimo edustaa energiatehokkaita LVI-kenttälaitteita. Samoin omat toimintomme ja rakennuksemme. Siksi keskitymme pyrkimyksiin pienentää ympäristöjalanjälkeä toimipaikoissamme, kuten CESIM Housessa Intiassa.

  • Lue lisää

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Vietämme noin 90 prosenttia ajastamme sisätiloissa, minkä vuoksi terveen sisäilman laadun varmistamisesta on tullut kansanterveyden prioriteetti. Tuotevalikoimamme kautta vaikutamme suoraan terveen sisäilman seitsemän perustekijän mahdollistamiseen.

  • Lue lisää