RetroFIT+ für mehr Komfort und Energieeffizienz

  1. Home

Effizienzsteigerung: Aufrüstung des HLK-Systems für die Gebäudesanierung

Choose Your Impact

Every building faces challenges, whether big or small. Tackling them effectively can lead to numerous benefits. Simple adjustments can create impressive results, and you can achieve even more with a little extra effort. Adapting the hydronic network for heating and cooling provides substantial advantages but is not always necessary. At Belimo, we believe in taking small steps for significant gains - "Small devices, big impact."

We understand the sweet spot - maximizing energy savings, boosting system efficiency, and elevating comfort levels. Whether you're looking for a simple improvement, a significant overhaul, or something in between, we have the technology and expertise to help.

Start With Minimal Effort
and Save Up To

  • Mehr erfahren

Upgrade Your System
and Save Up To

  • Mehr erfahren

Make the Most Out of It
and Save Up To

  • Mehr erfahren
  • RetroFIT+
  • Erfolgsgeschichten
RetroFIT+

6 Gründe, warum Sie Ihr Gebäude nachrüsten sollten

Grund 1Energieeinsparung

Durch die Nachrüstung von HLK-Systemen lässt sich die Energieeffizienz erheblich verbessern, wodurch Energieverbrauch und Kosten gesenkt werden.

Grund 2Mehr Komfort

Mit Nachrüstungsmassnahmen können Raumluftqualität und thermische Behaglichkeit verbessert und so eine gesündere und angenehmere Umgebung für die Nutzer geschaffen werden.

Grund 3Wertsteigerung der Immobilie

Energieeffiziente Gebäude sind für Käufer und Mieter attraktiver, die Immobilie gewinnt an Wert, und die Belegungsraten steigen.

Grund 4Schonung von Ressourcen

Durch Nachrüstungsmassnahmen verlängert sich die Lebensdauer bestehender Gebäude, der Bedarf an Neubauten geht zurück, und natürliche Ressourcen werden geschont.

Grund 5Weniger Emissionen

Etwa 40% der weltweiten CO2-Emissionen gehen auf das Konto von Gebäuden. Nachrüstungsmassnahmen helfen bei der Reduzierung der betrieblichen Emissionen von Gebäuden und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Folgen des Klimawandels.

Grund 6Anreize und Einhaltung von Vorschriften

Für gewerbliche Nachrüstungsprojekte gibt es staatliche Anreize, und in einigen Regionen ist die Einhaltung von Energieanforderungen für Gebäude obligatorisch.

Uncovering Energy Demands in Diverse Buildings with RetroFIT+

Optimizing energy usage benefits all buildings, but each type has unique load profiles and requirements. Tailored approaches ensure efficiency, air quality, and comfort for occupants. RetroFIT+ting is a major component of any building’s lifecycle and can make an enormous difference in the efficiency of a facility. Our team has decades of experience in the HVAC industry, and our products are proven to deliver results. Let's explore how RetroFIT+ can revolutionize energy usage in different types of buildings:

  • Schools

    Seasonally in Session

    With occupancy defined by classroom hours and seasons, energy consumption should align with the building’s load profile. With an average occupancy of 7 hours/day when school is in session, these buildings could reduce energy consumption and the correlating costs by 30% by curtailing usage between 6pm - 8am when the building is not being used at full capacity. By coordinating energy usage with occupancy levels both in regard to timing and specific area usage (classrooms, gym, library, etc.), students can be more comfortable with greater potential for concentration thanks to monitored and controlled air quality. Further, more efficient energy consumption can have a positive impact on publicly funded institutions and their tax obligations. 

    The proportionate energy consumption of school buildings depends on the building's age, size, geographical location, and type of equipment used. In school buildings, heating, ventilation, air conditioning systems and hot water sanitary (HWS) account for approximately 80% of energy consumption.

    The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports

    With Belimo devices, you can improve energy efficiency and comfort, while improving indoor air quality

    • Change to a Variable Flow System
    • Implement Data-Driven Decision-Making
    • Take Advantage of Demand-Controlled Ventilation
  • Hospitals

    Around-the-Clock Energy for Around-the-Clock Care

    In hospitals, energy availability is required 24/7. Moreover, there needs to be a significant amount of flexibility for heating, cooling, and ventilation, as well as dynamic balancing capabilities to supply the appropriate amount of heating or cooling for each building area.

    Different building types experience different degrees of energy usage according to the nature of their function. Air conditioning, heating and hot water sanitary (HWS) account for approximately 73% of energy consumption in hospitals.

    The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports

    Hospitals and other healthcare facilities have a 24/7 role. The HVAC system's availability and reliability are key to promoting comfort and healthy indoor air regarding infection control and safety. With Belimo products, you can ensure the availability, thermal comfort, adequate ventilation and energy efficiency while allowing more flexible space planning and easy troubleshooting

    • Change to a Variable Flow System
    • Implement Data-Driven Decision-Making
    • Take Advantage of Demand-Controlled Ventilation
  • Office Buildings

    Heating and Cooling That Clocks Out When Your Colleagues Do

    As office buildings are occupied during business hours only, energy usage should be optimised to suit the hours of operation. With an average occupancy of 9.3 hours/day, these buildings could reduce energy consumption and the correlating costs by 30% by curtailing usage between 8pm - 6am when the building is not being used at full capacity. This way, heating and cooling activity is not wasted on an empty building, saving energy costs and reducing emissions output. Dynamic balancing ensures comfort even when occupancies change.

    In office buildings, air conditioning, heating, and domestic hot water account for approximately 56% of energy consumption. 

    The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports

    Average occupancy is 9.3 hours/day. By dynamically adjusting energy usage to suit the load profile and occupancy rates, you can save over 30% energy between 8pm - 6am when the building is experiencing low to no use. With Belimo devices, you can improve energy efficiency, comfort, and building health, while allowing more flexible space planning, making it easier to find tenants to rent office space

    • Change to a Variable Flow System
    • Implement Data-Driven Decision-Making
    • Take Advantage of Demand-Controlled Ventilation
  • Hotels

    Comfort Comes First

    Like offices and schools, hotels are not occupied at full capacity throughout the entire day. However, they are generally at their highest occupancy in the later hours of the day and at night when guests sleep. Providing guests with a comfortable stay is a top priority. Ensuring good air quality, unobtrusive noise levels, and a hygienic environment are also essential in this context.

    In hotels, air conditioning, heating and warm water account for approximately 58% of energy consumption.

    The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports

    30% energy saved by reducing consumption when the building is unoccupied. 

    Average occupancy is 9.3 hours/day. By dynamically adjusting energy usage to suit the load profile and occupancy rates, you can save over 30% energy between 8am - 6pm when the building is experiencing low to no use. With Belimo devices, you can improve energy efficiency, comfort, and building health.

    • Change to a Variable Flow System
    • Implement Data-Driven Decision-Making
    • Take Advantage of Demand-Controlled Ventilation
  • Mixed-Use Buildings

    System Agility to Suit Multiple Tenants

    Shopping centers, sports venues, airports, and cultural centers – while the functions of these buildings are different, they share some things in common: fluctuating occupant traffic and a need to maintain high comfort and dynamic balancing to ensure high availability of cooling and heating energy. The system in place must be agile, as demands change frequently to accommodate changes in space planning. Moreover, as these buildings often house multiple tenants, providing each space with certified energy billing within the individual cost centers must be considered.

    The proportionate energy consumption of mixed-use buildings is very distinct. The energy consumption patterns depend on many factors, such as the building's purpose, age, size, geographical location, and type of equipment used. In mixed-use buildings, HVAC systems account for the largest proportion of energy consumption.

     

    The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports

    While mixed-use buildings such as shopping malls and sports venues have different purposes and functions, both building types share fluctuating occupancy levels and the high demand and availability of heating and cooling energy. With Belimo devices, you can dynamically balance the heating and cooling loads to optimize energy consumption patterns and ventilation according to occupancy levels

    • Change to a Variable Flow System
    • Implement Data-Driven Decision-Making
    • Take Advantage of Demand-Controlled Ventilation

Belimo RetroFIT App

Mit der Belimo RetroFIT App können Sie ganz gezielt im HLK-Bereich (Heizung, Lüftung und Klima) Ihre veralteten oder defekten Antriebe und Sensoren verschiedener Anbieter durch Geräte von Belimo ersetzen.

Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, hier finden Sie einfach den passenden Ersatzantrieb (Hubantrieb, Drehantrieb, Stellantrieb, Lüftungsantrieb) von Belimo, um Ihre Installation mit bester Qualität und höchster Leistung zu modernisieren.

Neu bieten wir auch das komplette Sensorensortiment von Belimo in der App integriert an.

  • App Store
  • Google play
  • Belimo RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • RetroFIT App: Anwendungsbeispiel – OCR-Funktion
  • RetroFIT App: Anwendungsbeispiel – Ventil ausmessen und motorisieren

Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden

OCR-Funktion verwenden

Supportanfrage stellen

Nach Produktnamen suchen

Nach Parametern suchen

Nach Abmessungen suchen

FAQ

  • Um was geht es bei der HLK-Nachrüstung?

    Unter einer Nachrüstung versteht man einen Prozess, bei dem bestehende Systeme verbessert oder aufgerüstet werden. Im Kontext von Gebäuden geht es bei der Nachrüstung in der Regel um die Aufrüstung oder Umgestaltung bestimmter Elemente, wie etwa der HLK-Systeme, der Beleuchtung oder der Isolierung, um die Energieeffizienz zu optimieren, die Leistung zu verbessern und die Lebensdauer des Gebäudes zu verlängern.Konkret kann eine HLK-Nachrüstung unter anderem folgende Massnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Raumkomforts umfassen: den Austausch veralteter Geräte, die Installation neuer Steuerungen oder Sensoren sowie die Verbesserung der Isolierung.

  • Warum ist es so wichtig, Gebäude nachzurüsten?

    Die Nachrüstung von Gebäuden ist deshalb so wichtig, weil sich damit bestehende HLK-Systeme (Heizung, Lüftung und Klima) aufrüsten und verbessern lassen. Damit schafft man die Voraussetzungen für höhere Energieeffizienz, mehr Komfort und geringere Umweltbelastung. Nachrüstungsmassnahmen können auch dazu beitragen, neue regulatorische Anforderungen zu erfüllen, den Gesamtwert des Gebäudes zu steigern und dabei gleichzeitig einen Beitrag zu einer umweltfreundlicheren Zukunft zu leisten. 

  • Was ist RetroFIT+?

    Das «+» symbolisiert den Mehrwert, den Belimo bei Nachrüstungsprojekten liefert. Belimo bietet eine ganze Reihe von Produkten an, die sich ideal für Sanierungsprojekte eignen, darunter Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler. Falls ein Adapter oder ein Linkage benötigt wird, findet sich in unserem umfangreichen Sortiment an Nachrüstungszubehör die richtige Lösung für eine unkomplizierte Installation vor Ort. Sollte unser Standardangebot das ideale Produkt für den Austausch nicht beinhalten, können wir auf Wunsch auch kundenspezifische Produkte und Linkages bereitstellen. Unser Support und unsere Anwendungsberatung beschränken sich aber nicht allein auf das Produkt an sich. Die Verkaufspersonen und Anwendungsspezialisten von Belimo stehen Ihnen beratend zur Seite, um den optimalen Ansatz für Ihr Sanierungsprojekt zu finden.

  • Was kostet die Nachrüstung eines HLK-Systems?

    Die Kosten für die Nachrüstung eines HLK-Systems sind von diversen Faktoren abhängig, z.B. von der Grösse des Gebäudes, der Komplexität der Nachrüstungsmassnahmen, den spezifischen aufzurüstenden Komponenten und den lokalen Marktbedingungen. Für einen präzisen Kostenvoranschlag müssen Projekte in jedem Fall individuell betrachtet und bewertet werden.Belimo bietet eine grosse Auswahl an Optionen für die Nachrüstung von HLK-Systemen. Ganz gleich, ob Sie nur kleinere Verbesserungen anstreben, grössere Umbaumassnahmen durchführen möchten oder irgendetwas dazwischen: Wir verfügen über die entsprechende Technologie und Expertise, um Sie dabei zu unterstützen. Gerne unterbreiten wir Ihnen einen entsprechenden Kostenvoranschlag.

  • More FAQ zu RetroFIT+
Erfolgsgeschichten

How can you modernize a 40‑year‑old high‑rise without a major capital investment?

At San Francisco’s iconic Four Embarcadero Center, an aging chilled water system with two-way, pressure-dependent globe valves and pneumatic actuators was struggling with low Delta T, rising energy costs, and no visibility into hydronic performance.

Retrofitting the building with Belimo Energy Valves converted the legacy system to pressure‑independent control. The result: improved Delta T, real‑time system visibility, and hidden faults brought to light. The upgrade reduced chiller plant energy use by 28%, delivering around $131,000 in annual energy cost savings.

  • belimo_embarcadero_success-story_en-us.pdf (pdf - 3.83 MB)

Gas Consumption Halved: Belimo's Energy Savings Through Retrofitting at Großröhrsdorf Site

Belimo is committed to increasing energy efficiency and reducing CO₂ emissions in buildings. An example of our initiative is the upgrade of the heating system at our Großröhrsdorf site in Germany, which covers an area of approximately 19,000 m2.

Before our own RetroFIT+ specialists intervened, the site consumed 750,000 kWh of gas annually. Through a series of targeted adjustments and modernization measures, we successfully halved this consumption, resulting in an annual saving of 75 tons of CO₂.

The payback period was approximately one year, and the annual savings amount to EUR 38,000.

Watch our video to see the practical steps and technologies Belimo has employed to decrease energy use, lower costs, and contribute positively to the environment.

Belimo Energy Valve™ reduziert CO₂-Emissionen um 40%

Als Reaktion auf gesetzliche Vorschriften der Stadt New York zur Verbesserung der Energieeffizienz und Reduzierung der CO₂-Emissionen grosser Gebäude ab 2024 hatte ein grosser Immobilienverwalter den Beschluss gefasst, seine wichtigsten Gebäude mit dem Belimo Energy Valve™ aufzurüsten, einem bahnbrechenden IoT-fähigen Gerät, mit dem sich der Energieverbrauch von HLK-Systemen optimieren und das Delta T zuverlässig aufrechterhalten lässt.

Durch diese Aufrüstungsmassnahme wurden Energieverbrauch und Kosten deutlich minimiert. Allein im Jahr 2023 konnten Stromkosten von mehr als USD 1 Million eingespart werden. Darüber hinaus erhielt Paramount für seine Bemühungen finanzielle Anreize von Versorgungsunternehmen in Höhe von USD 2.1 Millionen, konnte seine Gebäude hinsichtlich der Ziele zur CO₂-Reduzierung bis 2030 auf Kurs bringen und sich wichtige Nachhaltigkeitszertifizierungen sichern. Das Unternehmen geht damit einen wichtigen Schritt in Richtung der angestrebten CO₂-Neutralität bis 2050 und stellt damit sein grosses Engagement für Nachhaltigkeit und Effizienz unter Beweis.

Im Video erfahren Sie mehr darüber, wie Kosten und CO2-Emissionen reduziert werden konnten.

 

  • Reference – Paramount Group, New York, USA (pdf - 3.95 MB)

Belimo Energy Valve™ reduziert CO₂-Emissionen um 40%

Als Reaktion auf gesetzliche Vorschriften der Stadt New York zur Verbesserung der Energieeffizienz und Reduzierung der CO₂-Emissionen grosser Gebäude ab 2024 hatte ein grosser Immobilienverwalter den Beschluss gefasst, seine wichtigsten Gebäude mit dem Belimo Energy Valve™ aufzurüsten, einem bahnbrechenden IoT-fähigen Gerät, mit dem sich der Energieverbrauch von HLK-Systemen optimieren und das Delta T zuverlässig aufrechterhalten lässt.

Durch diese Aufrüstungsmassnahme wurden Energieverbrauch und Kosten deutlich minimiert. Allein im Jahr 2023 konnten Stromkosten von mehr als USD 1 Million eingespart werden. Darüber hinaus erhielt Paramount für seine Bemühungen finanzielle Anreize von Versorgungsunternehmen in Höhe von USD 2.1 Millionen, konnte seine Gebäude hinsichtlich der Ziele zur CO₂-Reduzierung bis 2030 auf Kurs bringen und sich wichtige Nachhaltigkeitszertifizierungen sichern. Das Unternehmen geht damit einen wichtigen Schritt in Richtung der angestrebten CO₂-Neutralität bis 2050 und stellt damit sein grosses Engagement für Nachhaltigkeit und Effizienz unter Beweis.

Im Video erfahren Sie mehr darüber, wie Kosten und CO2-Emissionen reduziert werden konnten.

 

Effizienz leicht gemacht: eine Geschichte zum Belimo Energy Valve™


Die Arbeiten zur Sanierung des historischen Hotels Admiral Bergen (Norwegen) waren bereits in vollem Gange, als Geir Hovden von DNB Commercial Real Estate durch den Podcast «Practical PropTech» auf das Belimo Energy Valve™ aufmerksam wurde. Bei dieser speziellen Podcast-Folge ging es darum, wie sich durch bahnbrechende technologische Lösungen, wie etwa dem Belimo Energy Valve™, die Art und Weise ändert, wie wir den Gebäudebetrieb verwalten, und sich dadurch Energie sparen lässt. Noch während des laufenden Projekts entschied man sich kurzerhand, das hydraulische System des Hotels mit Energy Valves auszustatten. Die Ergebnisse waren beeindruckend. So konnte man nicht nur die betriebliche Effizienz steigern und deutliche Kosteneinsparungen erzielen, sondern auch einen wesentlichen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens leisten.

In diesem Video erfahren Sie, wie mithilfe unserer innovativen Lösungen die Installation vereinfacht wird und wie Sie damit wertvolle Erkenntnisse für ein besseres, intelligenteres Gebäudemanagement gewinnen können. 

Schauen Sie sich an, was unsere Kunden dazu sagen

Für Immobilienmanager und Gebäudeeigentümer

Für Projekt- und Facility-Manager

RetroFIT+ spart dem Providence College Millionen: Keine neue Kältemaschine nötig.

 

Auf dem Campus des 1917 gegründeten Providence College befinden sich insgesamt 40 Gebäude. Da der Campus kontinuierlich erweitert werden soll, stossen die Kapazitäten der Kaltwasserversorgung allmählich an ihre Grenzen. Wie kann man dem wachsenden Bedarf gerecht werden, ohne eine neue Kältemaschine zu installieren, und wie spart man gleichzeitig Kosten für Kühlung und Pumpenbetrieb? Die ideale Lösung bestand darin, bei den Gebäuden auf dem östlichen Teil des Campus im Rahmen von Retrofit-Massnahmen das Belimo Energy Valve™ zu installieren. Das ist auch ein Schritt hin zur Umsetzung der Umweltziele des College.

  • Mehr zur Geschichte

Nachrüstung von Gebäuden für mehr Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

Nach Durchführung einer Neubewertung und Wiederinbetriebnahme spart Brookfield Place allein in der primären Heizungsanlage 8.9 Millionen Liter Wasser pro Tag.

Click on the Map to Find a Reference Building


Contact Us Today to Optimize Your HVAC System With RetroFIT+

At Belimo, we are at your service to guide you to the best solution for your needs, so you can reduce your energy costs and carbon emissions for a more sustainable future.

We change the world to be more efficient. Be part of it!

Find Your Local Representatives

 


More RetroFIT+ Related Documentation and Materials

  • Belimo RetroFIT+ Tool
  • Retrofit
  • RetroFIT+ Guide (pdf - 6.72 MB)
  • RetroFIT+ Checkliste – Wasseranwendungen (pdf - 2.71 MB)
  • Belimo Talk: Pressure Independent vs. Pressure Dependent