Sostenibilità presso Belimo

  1. Home

Creare un comfort ambiente più sano con meno energia

La missione di Belimo è quella di creare ambienti interni più sani e confortevoli che consumino meno energia. Allo stesso tempo, Belimo si impegna a rispettare o superare tutte le normative ambientali federali, statali e locali applicabili.

Puntiamo a un uso parsimonioso delle nostre risorse e chiediamo ai nostri fornitori e dipendenti di fare altrettanto.

Evitiamo l'utilizzo di materiali che gravano inutilmente sull'ambiente e che sono difficili da smaltire.

Prestiamo attenzione al consumo energetico utilizzato nella produzione e nel funzionamento dei nostri prodotti e puntiamo a progettare prodotti innovativi che utilizzino in modo efficiente le nostre risorse naturali.

Misuriamo gli aspetti critici del nostro impatto ambientale e miglioriamo costantemente i nostri processi per ridurre l'effetto sull'ambiente.

Miriamo a fornire ai nostri clienti prodotti che contribuiscano ad aumentare l'efficienza energetica delle loro applicazioni.

 

Fatti chiave

Le persone passano approssimativamente il 90% del loro tempo in casa.

I sistemi HVAC sono responsabili del 16% della domanda globale di energia e delle emissioni di gas serra.

I nostri prodotti consentono ai sistemi HVAC di risparmiare fino al 55% del consumo energetico rispetto ai sistemi senza controlli.

Belimo si è impegnata a stabilire riduzioni delle emissioni a livello aziendale, a breve e lungo termine, in linea con l'approccio scientifico Net Zero con l'SBTi.

Belimo ha lavorato alla compilazione di un bilancio aziendale dei gas serra a livello di Gruppo, in conformità con il Protocollo sui gas serra. Belimo aggiornerà e divulgherà questo dato ogni anno nell'ambito del report annuale esterno di Belimo (a partire dall'anno commerciale 2024).

Il bilancio dei gas a effetto serra (GHG) di Belimo fornisce un quadro completo di tutte le emissioni (ambito da 1 a 3) causate dalle attività dell'azienda nel corso di un anno fiscale. Ciò include:

  • La supply chain (approvvigionamento, trasporto a monte, interaziendale e a valle).
  • Attività di assemblaggio in tutte le sedi di produzione/logistica e personalizzazione.
  • La fase di utilizzo dei dispositivi di campo.
  • Trattamento di fine vita del dispositivo.
  • Viaggi di lavoro, veicoli aziendali e spostamenti dei dipendenti.

Belimo ha deciso di aderire all'iniziativa Science Based Targets (SBTi) nel 2024. Questo impegno è un passo importante verso la mitigazione del clima e garantisce la conformità alle normative internazionali, soddisfacendo le aspettative degli stakeholder.

  • Belimo mira a guidare l'industria HVAC verso il Net Zero e si impegna a raggiungere l'obiettivo Net-Zero entro il 2050 sulla base dell'iniziativa SBTi (Science Based Targets initiative).
  • Nei prossimi 6-12 mesi, Belimo presenterà gli obiettivi a breve e lungo termine per la convalida e l'approvazione da parte dell'SBTi.

La sfida di raggiungere questo ambizioso obiettivo è notevole e richiede il contributo attivo di tutte le parti interessate.

Con l'ausilio dell'approccio riconosciuto a livello internazionale e scientificamente fondato dell'SBTi per la definizione degli obiettivi di riduzione dei gas serra, le aziende possono definire un percorso di riduzione al tempo stesso ambizioso e realizzabile, riducendo le emissioni di gas serra nel proprio settore e lungo la catena del valore e contribuendo così all'obiettivo di Net Zero della società.

Noi di Belimo ci impegniamo a promuovere la sostenibilità globale creando ambienti interni più sani che consumano meno energia. È una missione che applichiamo anche alle nostre strutture.
Lars van der Haegen
CEO Belimo

Report trasparenti

Divulghiamo informazioni relative alla nostra performance non finanziaria sulla base del quadro internazionale di reporting della Global Reporting Initiative (GRI). GRI è un'organizzazione non governativa che fornisce un quadro sistematico e completo diventato uno standard globale per la divulgazione di dati. Nel nostro impegno per una comunicazione trasparente con i nostri stakeholder, lavoriamo a stretto contatto con EcoVadis e MSCI, due agenzie che ci valutano in base a criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).

Vai al nostro report sulla sostenibilità 2023

Come promuoviamo la sostenibilità

Mappa di materialità

Identifichiamo regolarmente gli argomenti più importanti per Belimo e per i nostri stakeholder in un'analisi di materialità, che si traduce nella nostra mappa di materialità.

  • Per saperne di più

Contributi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG)

Le nostre attività si concentrano su sette dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, a beneficio dell'ambiente, delle comunità e della salute.

  • Per saperne di più

Partnership

Belimo è impegnata in numerose partnership per promuovere attivamente la sostenibilità del settore HVAC e sostenere lo sviluppo di codici e standard. 

  • Per saperne di più

Obiettivi ambientali

I nostri obiettivi sono di ridurre dell'80% le emissioni di gas serra (GHG) negli edifici di proprietà di Belimo entro il 2025 (Hinwil/Danbury; base 2019) e di raddoppiare le emissioni totali di GHG evitate dai nostri dispositivi di campo venduti in applicazioni HVAC entro il 2030 (base 2021).

  • Per saperne di più

Responsabilità sociale

La nostra attività va a vantaggio della società, come dimostra la nostra adesione al Global Compact delle Nazioni Unite.

  • Per saperne di più

Governance

Noi di Belimo sosteniamo le nostre responsabilità primarie nei confronti dell'umanità e del pianeta, ponendo le basi per il successo a lungo termine del nostro settore.

  • Per saperne di più