Estação de aquecimento central

  1. Início
  2. Belimo Energy Valve™ e medidor de energia térmica
  3. Aplicações AVAC

Belimo Energy Valve™ in a Central Heating Plant

O que é uma estação de aquecimento central?

A estação de aquecimento central combina uma ou mais fontes de calor em um sistema completo. Soluções de combustão fóssil, normalmente denominadas caldeiras a óleo e gás, estão sendo gradualmente substituídas ou complementadas com soluções alternativas. As bombas de calor ou formas renováveis de geração de calor, como os sistemas solares térmicos, estão em ascensão e ajudam a reduzir as emissões de CO2.

A eficiência energética em uma caldeira depende da seleção cuidadosa do gerador de calor e do uso de tubulação adequada para a distribuição hidrônica, bem como circuitos de consumo com válvulas de alta qualidade que controlam com precisão e fecham "à prova de bolhas de ar" quando não estão em operação.

 

 

Schematic

Central Heating Plant: Typical hydronic schematic of a central heating plant that combines multiple alternative and renewable energy sources


Order the new Belimo Energy Valve™ now

Learn how the Energy Valve improves your central heating plant





Energy Valve
Shop now




Situações comuns com caldeiras sem condensação e por que você deve escolher a Belimo Energy Valve™

O retrofit de uma EV em uma instalação existente não apenas garantirá que a válvula eliminará a circulação oculta da vazão de água em períodos de espera, mas também criará transparência total do sistema (fluxo volumétrico, potência, temperaturas e saída de resfriamento/aquecimento) com registro de dados e conexão opcional à Belimo Cloud.

Problema: desempenho insatisfatório de designs obsoletos de caldeiras antigas

As caldeiras sem condensação são frequentemente equipadas com uma válvula globo de 3 vias para evitar a condensação dentro da caldeira durante a partida, pois isto causaria corrosão e, com o tempo, falha da caldeira. A válvula globo de 3 vias é frequentemente posicionada com cautela, permitindo o retorno de uma pequena quantidade de vazão, mesmo após a conclusão do processo de aquecimento.

Solução: retrofit da Energy Valve

O retrofit da EV a uma caldeira sem condensação existente ajudará a monitorar a instalação existente e permitirá que o sistema detecte quando a temperatura da água de retorno estiver acima do nível mínimo, fechando completamente a válvula de passagem.

 

 

Central Heating Plant: Boiler with a Globe ValveCentral Heating Plant: A non-condensing Boiler refitted with an 'air bubble tight' bypass valve and an Energy Valve

Problema: baixa eficiência energética da caldeira de condensação

As caldeiras de condensação alcançam uma alta eficiência (normalmente superior a 90%) ao condensar o vapor de água nos gases de escape, recuperando o calor latente, que de outra forma teria sido desperdiçado. Este vapor condensado sai do sistema na forma líquida, por meio de um dreno. A temperatura da água de retorno enviada à caldeira deve estar abaixo do ponto de orvalho do combustível recebido para permitir que o processo de condensação ocorra. Quando serpentinas ou radiadores não conseguem transferir a quantidade de energia necessária, as temperaturas elevadas da água de retorno resultantes impedem a condensação da caldeira, reduzindo drasticamente a eficiência da caldeira.

Solução: substituição da caldeira e retrofit da Energy Valve

A EV registrará a temperatura e a vazão, para ajudar a determinar a vazão correta da bomba, garantindo que a temperatura da água de retorno permaneça abaixo do ponto de orvalho do combustível recebido. Isto minimiza a potência da bomba e maximiza a eficiência da caldeira. Graças à EV, agora é possível monitorar constantemente a temperatura de retorno dos consumidores. Será possível identificar problemas hidrônicos das instalações existentes. Tais problemas normalmente incluem:

  • Válvulas de passagem abertas que alagam o circuito com água quente, sem abastecer os consumidores remotos
  • Válvulas em posições fechadas que com vazamento/passagem, resultando em energia fantasma
  • Serpentinas obstruídas que não conseguem transferir a potência necessária
  • Acúmulo em tanques de água quente potável
  • Filtros obstruídos

Aplicações de válvula de aquecimento

Os circuitos misturadores e os de injeção oferecem a capacidade de oferecer diferentes temperaturas a diferentes circuitos, mas são complexos e exigem equipamento adicional. As válvulas de controle de aceleração oferecem diversas vantagens de eficiência, mas não conseguem oferecer temperaturas de vazão diferentes a circuitos distintos. A imagem abaixo ilustra as diferentes opções de tubulação.

 

Central Heating Plant: A non-condensing Boiler refitted with an 'air bubble tight' bypass valve and an Energy Valve

Encomende a Energy Valve™ da Belimo em nossa loja virtual

  • Compre agora

Mais sobre a Belimo Energy Valve™

  • Mais informações

A Belimo Energy Valve™ em outras aplicações AVAC

  • Leia mais