Accueil
  • Sites Internet de Belimo
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    Anglais

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sites Internet de Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Accueil
  1. Accueil
  2. Faits saillants
  3. Un air intérieur sain et des solutions CVCA écoénergétiques
  4. L'importance de surveiller les niveaux de CO2 dans les écoles

Les défis de la détection du CO2

Nous passons la plus grande partie de notre vie à l'intérieur : à la maison, au bureau ou dans les magasins, les restaurants et autres lieux publics. L'air frais devenant un précieux produit de base, il est important que les bâtiments soient correctement ventilés. Depuis longtemps, les niveaux de CO2 sont utilisés comme indicateur de la qualité de l'air intérieur. C'est pourquoi de nombreux systèmes modernes de CVCA sont équipés de capteurs de CO2.

  • Pour que ces capteurs soient précis, de nombreux facteurs doivent être pris en considération :

  • Manque d'air frais

    Les bienfaits de l'air frais pour la santé sont irréfutables, et le manque d'air frais nuit à notre santé et à notre capacité de concentration. Malheureusement, dans ce monde très occupé, peu d'entre nous peuvent passer autant de temps qu'ils le souhaiteriaent à l'extérieur. En moyenne, nous passons environ 90 % de notre vie à l'intérieur et la plus grande partie de ce temps est passé dans nos maisons. Même si nous sortons régulièrement de chez nous, une grande partie du temps passé à l'extérieur de la maison l'est dans un autre lieu intérieur, tel qu'un bureau, un restaurant ou un magasin. Cela montre clairement l'importance d'un air intérieur de haute qualité et d'une surveillance adéquate des niveaux de CO2, en particulier dans les lieux très fréquentés.

  • Incidence sur la santé et la productivité

    Bien que des niveaux élevés de CO2 et une mauvaise qualité de l'air ne soient pas synonymes, des concentrations élevées de CO2 peuvent être une bonne indication que la pièce a besoin de plus de ventilation. De plus, une augmentation du CO2 s'accompagne souvent d'une augmentation des concentrations de produits chimiques organiques volatils (COV), les deux étant émis par l'homme. Il est de notoriété publique que l'air vicié, en particulier les niveaux élevés de COV, peut nuire à la santé et augmenter le risque de transmission de virus aéroportés, tels que le SRAS-CoV-2. De plus, le manque d'air frais a également une incidence importante sur la productivité et la capacité à se concentrer - une affirmation confirmée par de nombreuses études.

  • Ventilation à la demande

    Les extrêmes ne sont jamais bons et ceci s'applique également à la ventilation. Les systèmes de CVCA qui fonctionnent constamment au maximum de leur capacité entraînent une consommation d'énergie élevée et, par conséquent, des factures d'électricité exorbitantes, en particulier pendant les périodes très chaudes ou très froides. Il n'est donc pas surprenant que la ventilation à la demande soit actuellement considérée comme la référence standard des systèmes de CVCA, et que la concentration de CO2 soit souvent utilisée comme paramètre de contrôle, car elle est étroitement liée à la qualité de l'air. Cette application repose sur des capteurs qui fournissent des informations précises sur les niveaux de CO2 et qui activent le système lorsqu'une limite spécifiée est atteinte. Bien que les normes de confort varient d'un pays à l'autre, il existe un consensus sur le fait que les niveaux de CO2 doivent toujours être maintenus en dessous de 1 000 ppm et ne pas dépasser 1 500 ppm pendant de longues périodes. Un bon compromis consiste à mesurer et à ajuster les niveaux de CO2 toutes les 30 secondes, ce qui permet de garder l'air frais et les factures d'énergie à un faible niveau.

  • Concept à deux détecteurs

    Un capteur de CO2 classique se compose d'une source lumineuse et de deux détecteurs (figure 1). Lorsque la lumière traverse la chambre de mesure, remplie d'air intérieur ambiant, elle est absorbée par les molécules présentes. L'un des détecteurs est doté d'un filtre dont la fenêtre se situe aux alentours de 4,3 µm, ce qui correspond à une pointe dans le spectre d'absorption du CO2, ce qui signifie qu'il n'enregistre que l'extinction de la lumière due à la présence de molécules de CO2. En revanche, le détecteur de référence mesure l'intensité lumineuse non filtrée, ce qui permet de déterminer le niveau de CO2 en comparant les deux mesures. Le concept à deux capteurs permet également de compenser la baisse d'intensité lumineuse due à la dégradation de la source lumineuse ou à la présence de petites particules de poussière. Pour améliorer encore la robustesse des capteurs, il convient de les équiper d'un couvercle anti-poussière qui empêche les particules d'interférer avec les détecteurs.

    Figure 1 : Visualisation de l'approche NDIR à deux détecteurs

  • Stabilité à long terme

    Bien que l'approche à deux canaux soit considérée comme précise, elle ne peut à elle seule garantir des mesures stables à long terme, car la ligne de base peut commencer à dériver au fil du temps en raison du vieillissement des composants du capteur. Ce problème peut être résolu grâce à la correction automatique de la ligne de base (ABC), qui suit en permanence la lecture la plus basse des capteurs et corrige toute dérive détectée. Cette approche fonctionne bien pour les bâtiments qui sont inoccupés pendant certaines périodes, comme les bureaux fermés pendant la fin de semaine. Cependant, cette dérive n'est pas aussi facile à identifier et à traiter dans les lieux qui sont occupés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par exemple les salles d'urgence des hôpitaux, les centres logistiques ou les usines. Il est donc essentiel d'utiliser des capteurs robustes qui fournissent des mesures précises à long terme sans nécessiter d'étalonnage constant, ce qui leur permet d'être utilisés dans toutes les applications, quels que soient les modes d'occupation.

  • Sous pression

    Un capteur d'ambiance doit pouvoir mesurer avec précision les niveaux de CO2 dans toutes les conditions, ce qui signifie qu'il doit avoir une bonne résistance aux changements graduels et aigus de pression, de température et d'humidité. Les différences de pression à différentes altitudes doivent également être prises en considération, car même une élévation de 400 m au-dessus du niveau de la mer entraîne un décalage de 70 ppm dans la concentration de CO2  mesurée. Si l'on considère que certains organismes de réglementation - par exemple plusieurs gouvernements d'État aux États-Unis - n'autorisent qu'une tolérance de ±75 ppm, cela ne laisse pratiquement aucune marge d'erreur. Tout capteur de CO2 à haute performance doit donc inclure une compensation de la pression absolue (figure 2)

    Figure 2 : Comparaison des capteurs avec et sans compensation de la pression absolue à différentes altitudes.

  • Essai et vérification

    Des tests approfondis doivent être effectués pour s'assurer que le capteur peut fonctionner dans différentes conditions afin de garantir sa stabilité et son fonctionnement à long terme. Les capteurs doivent donc être testés pendant une période prolongée (plusieurs semaines) et couvrir toutes les conditions météorologiques possibles en se concentrant sur celles qui sont connues pour exercer une forte pression sur l'appareil. Par exemple, la performance de la chaleur humide sans condensation peut être testée à 95 % d'humidité relative et à 35 °C pour s'assurer que le capteur présente une résistance à la corrosion et peut maintenir son efficacité. Les mesures de chaleur sèche doivent être effectuées à des températures plus élevées - 60-70  C - pour confirmer qu'il n'y a pas de dérive due à la différence des coefficients de dilatation des matériaux. Comme les gradients de température internes peuvent également jouer un rôle dans l'efficacité globale de l'appareil, les éléments du capteur doivent être construits de manière à minimiser l'auto-échauffement.

Sommaire

Comme nous passons de plus en plus de temps à l'intérieur, il devient de plus en plus important de contrôler la qualité de l'air intérieur, ce qui peut être fait avec succès en surveillant les niveaux de CO2. De nombreuses organisations optent donc pour des systèmes de CVCA qui régulent le débit d'air en fonction des niveaux de CO2. Toutefois, afin de fournir la quantité d'air correcte sans surventiler, ces systèmes doivent être équipés de capteurs fiables. Même si la plupart des capteurs sont précis au départ, ils peuvent s'avérer instables à long terme et nécessiter un réétalonnage fréquent. Cette approche peut être efficace dans certains contextes, mais ne fonctionne pas dans les lieux constamment occupés. Il est donc avantageux de choisir des capteurs robustes qui peuvent fournir des mesures précises sans ajustements constants. Les capteurs Belimo ont été conçus en tenant compte de toutes ces considérations et peuvent fournir pendant longtemps des mesures précises du CO2 dans pratiquement toutes les conditions pour les applications de qualité de l'air intérieur.

Sebastian Eberle, chef du développement de la technologie de détection des conditions ambiantes
Yoram Mottas, ingénieur de systèmes, développement de capteurs

 

Télécharger l'article professionnel

Modules d'ambiance

Modules d’ambiance avec affichage virtuel

  • Voir les produits

Modules d'ambiance

Modules de commande d’ambiance avec affichage ePaper

  • Voir les produits

Capteurs d'ambiance

Modules d’ambiance avec BACnet MS/TP, Modbus RTU ou MP-Bus

  • Voir les produits

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité
+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)