Vi investerer i framtiden - Sammen

  1. Hjem
  2. Bærekraftig utvikling

Materialkart

Informasjonen som ble samlet ved hjelp av materialanalyseprosessen støtter avgjørelser om forretnings- og bærekraftsadministrasjon, og identifiserer risikoer og muligheter.

Hos Belimo er bærekraftsaktiviteter styrt av vårt materialkart, et verktøy som klassifiserer relevante emner langs tre dimensjoner:

  • Strategisk relevans for bedriften
  • Innvirkning på bærekraftig utvikling
  • Relevans for viktige interessentgrupper.

Identifisering av disse emnene og implementering av trinnene for å adressere dem gjør at vi kan styrke forholdet til interessentene, overvåke muligheter på høyt nivå, sikre mot farer og opprettholde vellykket ytelse for mellomliggende og langvarig vekst.

Materialkartet gir en oversikt over emnene som ble identifisert i prosessen, som startet med en bransje- og fagfelleevaluering og ble utviklet i dialog med gruppeadministrasjon i hele selskapet.

Background

In 2024, Belimo updated its materiality assessment methodology in line with the requirements of the European Union's CSRD and ESRS. The double materiality assessment (DMA) conducted for the first time helped to define the sustainability topics that are material for Belimo’s business and its stakeholders.

The DMA framework recognizes that materiality encompasses both financial (outside-in) risks and opportunities and environmental and social (inside-out) impacts. While financial materiality considers risks and opportunities that may affect the company financially, impact materiality focuses on how Belimo’s activities affect the environment and society. The assessment encompasses Belimo's operations and its entire value chain. Stakeholder engagement was integral to the process, ensuring a balanced approach.

Double Materiality Assessment Matrix

The outcome of the DMA is illustrated in a matrix:

Contribution to Energy Efficiency, Digitalization and Innovation & Solution Leadership were assessed as the topics with the highest financial opportunity for Belimo while Data Privacy & Cybersecurity and Product Quality, Safety & Compliance were associated with the highest financial risk.

A high positive impact on society and/or the environment was linked to the topics of Contribution to Energy Efficiency and Innovation & Solution Leadership. High (potential) negative impacts were associated with the Environmental Footprint of Supply Chain & Traceability and Climate Change.

Stakeholder Perspective

Emner som er mest relevante for bedriften, regnes som en del av videre utviklingen av våre strategiske prioriteter. Lær mer om emnene i de mørkgrå klyngene "Samhandling", "Påvirkning" og "Fokus" i vår årsberetning.

Relaterte emner

Leverandørkjede

I løpet av det siste året har vi fokusert vår leverandørkjedeadministrasjon mot et hovedprosjekt om redusering av CO2 gjennom hele leverandørkjeden. Samtidig bygger vi ressurser for administrering av leverandørrevisjon. 

  • Lær mer (årsberetning)

Bærekraftige fyrprosjekter

Hos Belimo står vi for energieffektivt HVAC-feltutstyr. Det gjør også våre egne operasjoner og bygninger. Derfor fokuserer vi vårt arbeid mot å redusere miljøavtrykket til fasilitetene våre, slik som f.eks. CESIM House i India.

  • Lær mer

Fremming av helse og velvære

Siden vi tilbringer omtrent 90 % av tiden vår innendørs, har sikring av sunn luftkvalitet innendørs blitt folkehelseprioritet nummer én. Med vår produktportefølje bidrar vi direkte til å muliggjøre de syv grunnforutsetningene for sunn inneluft.

  • Lær mer