Investim împreună în viitor

  1. Acasă
  2. Sustenabilitate

Harta procesului de evaluare

Informațiile obținute în urma analizării proceselor de evaluare sprijină deciziile privind direcția de dezvoltare a afacerii, fiind identificate riscurile și oportunitățile.

La Belimo, activitățile noastre de sustenabilitate sunt bazate pe procesele de evaluare, fiind un instrument de clasificare a subiectelor relevante, cu luarea în considerare a trei dimensiuni:

  • Relevanța strategică pentru unitate
  • Impactul asupra dezvoltării sustenabile
  • Relevanța pentru grupul de părți interesate.

Identificarea acestor subiecte și punerea în aplicare a măsurilor de abordare facilitează consolidarea relațiilor cu părțile interesate, monitorizarea oportunităților de nivel înalt, protejarea împotriva riscurilor și menținerea creșterii pe termen mediu și lung.

Harta procesului de evaluare conține prezentarea generală a subiectelor identificate în cadrul procesului, care a început cu o evaluare a industriei și a colegilor și a fost elaborat în colaborare cu conducerea grupului din întreaga unitate.

Background

In 2024, Belimo updated its materiality assessment methodology in line with the requirements of the European Union's CSRD and ESRS. The double materiality assessment (DMA) conducted for the first time helped to define the sustainability topics that are material for Belimo’s business and its stakeholders.

The DMA framework recognizes that materiality encompasses both financial (outside-in) risks and opportunities and environmental and social (inside-out) impacts. While financial materiality considers risks and opportunities that may affect the company financially, impact materiality focuses on how Belimo’s activities affect the environment and society. The assessment encompasses Belimo's operations and its entire value chain. Stakeholder engagement was integral to the process, ensuring a balanced approach.

Double Materiality Assessment Matrix

The outcome of the DMA is illustrated in a matrix:

Contribution to Energy Efficiency, Digitalization and Innovation & Solution Leadership were assessed as the topics with the highest financial opportunity for Belimo while Data Privacy & Cybersecurity and Product Quality, Safety & Compliance were associated with the highest financial risk.

A high positive impact on society and/or the environment was linked to the topics of Contribution to Energy Efficiency and Innovation & Solution Leadership. High (potential) negative impacts were associated with the Environmental Footprint of Supply Chain & Traceability and Climate Change.

Stakeholder Perspective

Subiectele cele mai relevante pentru întreprinderi sunt considerate ca făcând parte din dezvoltarea în continuare a priorităților noastre strategice. Pentru mai multe informații despre subiectele din zonele marcate gri închis „Interact” (Interacțiune), „Impact” și „Focus” din raportul nostru anual.

Subiecte conexe

Lanțul de aprovizionare

Anul trecut, în cadrul unui proiect-cheie ne-am concentrat asupra gestionării lanțului de aprovizionare și pe reducerea emisiilor de CO2 în întregul lanț de aprovizionare. Simultan ne concentrăm și pe acumularea resurselor necesare gestionării auditului furnizorilor. 

  • Aflați mai multe (Raportul anual)

Proiectele-cheie sustenabile

Belimo este dedicat, printre altele și eficienței energetice în cazul aparatelor folosite în domeniul HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat). La fel se întâmplă și în cazul operațiunilor și clădirilor noastre. Acesta este motivul pentru care ne concentrăm eforturile pe reducerea amprentei ecologice a unităților noastre, cum este cazul Casa CESIM din India.

  • Aflați mai multe

Promovarea sănătății și a bunăstării

90% din timp nostru este petrecut în spații închise, astfel asigurarea aerului de calitate corespunzătoare în interior a devenit o prioritate de sănătatea publică. Prin portofoliul nostru de produse contribuim în mod direct la implementarea celor șapte elemente esențiale pentru aerul corespunzător din interior.

  • Aflați mai multe