Scopurile ecologice

  1. Acasă
  2. Sustenabilitate

Clădiri eficiente energetic și procese

Belimo has made it its mission to create healthier, and more comfortable indoor environments that reduce energy consumption. In 2024, Belimo has committed to achieving net-zero greenhouse gas (GHG) emissions at the latest by 2050 with near- and long-term reduction targets aligned with SBTi Net Zero Standard. 

Belimo has developed a Group-wide methodology for GHG accounting. From the 2024 financial year, this balance sheet will be updated and disclosed annually as part of the external annual report. The Belimo GHG balance provides a comprehensive picture of all emissions (scope 1 to 3) caused by company activities over the course of a financial year. This includes:

  • The supply chain (procurement, upstream, intercompany, and downstream transport).
  • Assembly activities at all Production/Logistics and Customisation locations.
  • The use phase of devices in the field.
  • Device end-of-life treatment.
  • Business travel, company vehicles, and employee commuting.

Belimo decided to commit to the Science Based Targets initiative (SBTi) in 2024. This commitment is an important step towards climate change mitigation and ensures compliance with international regulations while also meeting stakeholder expectations.

  • Belimo aims to push the HVAC industry towards Net-Zero and is committed to the Net-Zero Target by 2050 outlined in the SBTi (Science-Based Targets initiative).

The challenge of achieving this ambitious goal is substantial and requires all stakeholders to contribute actively towards it.

With the help of the SBTi's internationally recognized and scientifically grounded approach for setting greenhouse gas reduction targets, companies can define a reduction path that is both ambitious and achievable, reducing greenhouse gas emissions both in their industry and along the value chain, and thus contributing to society's net-zero target.

  • Find Out More in the Press Release
  • Belimo GHG Accounting Methodology Emissions Calculation (PDF)

Angajamentul privind sustenabilitatea clădirilor

Capodopera transparenței și eficienței energetice

Pentru a optimiza sistemul HVAC la sediul central Belimo am mers mai departe cu o instalație de răcire proiectată și controlată în mod inovator, care pune în evidență dispozitivele noastre HVAC eficiente energetic și transparența energetică a acestora.

În 2018 am început planificarea unei noi instalații de alimentare cu apă răcită. În acest scop scopul a fost soluționarea problemelor de confort stringente și persistente în clădirea principală de producție din Hinwil (Elveția) și înlocuirea unei instalații vechi de 18 ani. Simultan am început să trecem la o nouă soluție de automatizare a clădirilor. 

  • Belimo Story: Future-Proof Chilled Water System (pdf - 1,03 MB)

Proiectul farului Belimo din India

Centrul din Mumbai găzduiește sediul nostru central din India, cu o suprafață de 3.800 de metri pătrați și a fost conceptualizat pentru prima dată în 2016, ca parte a strategiei noastre de creștere accelerată pentru 2030. Clădirea construită ca vitrină pentru soluții HVAC de ultimă generație și proiectată în mod sustenabil, a reprezentat o oportunitate interesantă de proiectare de la zero a unei structuri complet ecologice.

Clădirea găzduiește spații de birouri și fabrici, inclusiv un centru de experiență pentru clienții Belimo, creat pentru sprijinirea activă a călătoriei clienților către un confort interior mai sănătos și mai eficient energetic. Această clădire oferă producătorilor de echipamente originale (OEM) și cadrelor universitare un loc potrivit pentru proiectarea, construirea și testarea, chiar și în colaborare, a produselor Belimo de generație următoare.

  • Aflați mai multe

Unul dintre cele mai mari sisteme de generare a energiei solare din Connecticut, SUA

Parcul fotovoltaic de 876 kW de la unitățile Belimo din cele două Americi încorporează 2192 de module solare de mare putere și asigură o producție anuală de energie electrică de aproximativ un megawatt-oră. Parcul fotovoltaic compensează cu energie solară o parte din necesarul de energie al Belimo,facilitând astfel economisirea de 857 de tone de gaze cu efect de seră, această cantitate fiind echivalentul consumului al aproximativ 100 de case din Connecticut.

  • LEED Gold, Belimo Americas Expansion Project (Danbury/USA) (pdf - 1,42 MB)
  • LEED Gold, New Construction: Belimo Aircontrols (Sparks/USA) (pdf - 232 KB)

Confort interior mai sănătos cu mai puțină energie

Clădirile sunt responsabile pentru 40% din consumul de energie la nivel global și pentru emisiile de gaze cu efect de seră. Având în vedere faptul că maxim 90% din timp este petrecut în interior, aceste clădiri au un impact puternic asupra confortului, asupra stării de sănătate și asupra bunăstării. Misiunea Belimo este crearea de medii interioare mai sănătoase, mai confortabile și cât se poate de eficiente energetic. Cu un portofoliu de produse orientat în mod natural către îndeplinirea mai multor Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU, oferim sisteme de automatizare și control al clădirilor (BAC) foarte eficiente energetic, care reduc cu maxim 55% necesarul de energie al soluțiilor HVAC.

  • Angajamentul Belimo față de sustenabilitate

Mai multe subiecte relevante

Contribuțiile la obiectivele de dezvoltare durabilă

  • Aflați mai multe

Responsabilitatea socială

  • Aflați mai multe

Misiunea

  • Aflați mai multe