Unidade de Tratamento de Ar (AHU)

  1. Início
  2. Belimo Energy Valve™ e medidor de energia térmica
  3. Aplicações AVAC

Belimo Energy Valve™ in Air Handling Unit's (AHU)

O que é uma Unidade de Tratamento de Ar (AHU)?

Um manipulador de ar ou unidade de tratamento de ar (AHU) é uma máquina usada para condicionar e circular ar como parte de um sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado.

Normalmente contém

  • um ou mais ventiladores,
  • trocadores de calor de aquecimento e ou resfriamento,
  • racks ou câmaras de filtragem,
  • silenciadores e
  • dampers.

Os manipuladores de ar geralmente se conectam a um sistema de ventilação que distribui o ar condicionado por todo o edifício e o devolve à AHU. A água é entregue da unidade central à AHU e passa por um trocador de calor. Este processo é controlado por um loop de controle DDC que ajusta o fluxo de água pelo trocador de calor usando uma válvula de controle, que é ajustada pelo DDC, mantendo uma temperatura desejada em um espaço ou ao sair da AHU.

 

 



Order the new Belimo Energy Valve™ now

Learn how the Energy Valve improves your air handling unit





Energy Valve
Shop Now




Situações comuns em aplicações AHU

Muitas AHUs no campo sofrem com um desempenho insatisfatório, principalmente pelos seguintes motivos:

Carga fracionada

A alteração dinâmica das taxas de vazão de água e ar resulta em desajustes e estes causam transbordamentos e baixos diferenciais de temperatura.

Desempenho da serpentina

As serpentinas degradam ao longo do tempo. Sem manutenção adequada, a saída da serpentina é reduzida, causando uma transferência de calor menor.

Válvulas superdimensionadas

As válvulas dependentes de pressão que são superdimensionadas são mais regularmente selecionadas utilizando o tamanho da linha. Este superdimensionamento cria instabilidade de controle ao proporcionar grandes mudanças na vazão de água devido a movimentos de válvulas pequenas.

Flutuações de pressão

As flutuações de pressão diferencial afetam consideravelmente a vazão através da serpentina.

Por que você deve escolher a Belimo Energy Valve™ em uma aplicação AHU

Loads in the buildings often change dramatically based on the season, and even throughout the day. However, static balancing is undertaken based on worst case ‘design loads’. As buildings rarely experience 'design load', DDC controls have to continually adapt the water flow through the heat exchanger, depending on the actual demand. These continuous adaptations create pressure changes for the other heat exchangers in the same hydronic circuit and negatively influence their flow rates.
Reciprocal influence of several consumers in a hydronic system can be completely eliminated with the dynamic balancing function of the EV. Changes in differential pressure do not cause any changes in the rate of flow.


AHUs typically control air volume based on duct static pressure, and water flow rates using outlet air temperatures. As the relationship between valve position and air volume is not fixed, the dynamic nature of the control means that the air volume is regularly mismatched to the water flow. This often results in overflows, which we know as low delta T syndrome.

If a heating or cooling system is operated with excess water flow, this cannot be converted into higher heating or cooling power. In this case, the temperature spread between supply and return decreases. The resulting low delta T syndrome is a clear indicator that the pumps are working harder than they need to, and central plant capacity is compromised.

Low Delta T Syndrome
The Delta T Manager, integrated in the Belimo Energy Valve™, is a function that continuously measures the temperature spread and compares it with the system-specific limiting value. If it falls below this, the Belimo Energy Valve™ automatically adjusts the flow so that only the amount of water actually needed to achieve the desired power is used. As a result, the integrated logic prevents the occurrence of low delta T syndrome and ensures maximum comfort with the lowest possible energy consumption.

Delta T Manager

Benefícios da Belimo Energy Valve™

O balanceamento dinâmico da Energy Valve™ da Belimo garante a quantidade correta de água em carga total e parcial.

  • A influência recíproca entre as válvulas é eliminada devido ao balanceamento dinâmico.
  • O controle de potência proporciona uma saída de aquecimento ou resfriamento idêntica para qualquer entrada.
  • As capacidades de monitoramento da EV oferecem transparência total do sistema (fluxo volumétrico, temperaturas e saída de resfriamento/aquecimento) com registro de dados e arquivamento opcional na Belimo Cloud.
  • É possível obter uma otimização constante da bomba ao usar a posição física da válvula

Solucionando a síndrome de baixa diferença de temperatura para alcançar uma melhor eficiência energética

Caso de sucesso: da Energy Valve™ da Belimo na Land O'Lakes, Inc., Minnesota, EUA

A Energy Valve da Belimo desempenha um papel essencial na atualização da instalação corporativa da Land O' Lakes, Inc.

O grupo de sustentabilidade corporativa da Land O' Lakes, Inc.' começou a fazer planos para atualizar as instalações para aumentar a eficiência e reduzir o consumo de energia. Os sistemas AVAC foram uma área de foco particular devido ao fato de, à medida que os edifícios envelheciam, se tornarem mais difíceis de resfriar e satisfazerem os pontos de regulação da temperatura do ar de descarga desejada (especialmente nos meses de verão). Melhorar o conforto dos ocupantes também era uma prioridade.

Após uma revisão minuciosa das tubulações, válvulas e instrumentação, os funcionários concluíram que, para resolver o problema, várias melhorias estruturais teriam que ser feitas. Eles começaram então o processo de procura de uma solução, o que acabou levando à Belimo Energy Valve™.

  • Caso de sucesso - Land O'Lakes, EUA
  • Infográfico - Land O'Lakes, EUA

Encomende a Energy Valve™ da Belimo em nossa loja virtual

  • Compre agora

Mais sobre a Belimo Energy Valve™

  • Mais informações

A Belimo Energy Valve™ em outras aplicações AVAC

  • Leia mais