Cele związane z ochroną środowiska

  1. Strona główna
  2. Zrównoważony rozwój

Budynki efektywne energetycznie i procesy

Belimo has made it its mission to create healthier, and more comfortable indoor environments that reduce energy consumption. In 2024, Belimo has committed to achieving net-zero greenhouse gas (GHG) emissions at the latest by 2050 with near- and long-term reduction targets aligned with SBTi Net Zero Standard. 

Belimo has developed a Group-wide methodology for GHG accounting. From the 2024 financial year, this balance sheet will be updated and disclosed annually as part of the external annual report. The Belimo GHG balance provides a comprehensive picture of all emissions (scope 1 to 3) caused by company activities over the course of a financial year. This includes:

  • The supply chain (procurement, upstream, intercompany, and downstream transport).
  • Assembly activities at all Production/Logistics and Customisation locations.
  • The use phase of devices in the field.
  • Device end-of-life treatment.
  • Business travel, company vehicles, and employee commuting.

Belimo decided to commit to the Science Based Targets initiative (SBTi) in 2024. This commitment is an important step towards climate change mitigation and ensures compliance with international regulations while also meeting stakeholder expectations.

  • Belimo aims to push the HVAC industry towards Net-Zero and is committed to the Net-Zero Target by 2050 outlined in the SBTi (Science-Based Targets initiative).

The challenge of achieving this ambitious goal is substantial and requires all stakeholders to contribute actively towards it.

With the help of the SBTi's internationally recognized and scientifically grounded approach for setting greenhouse gas reduction targets, companies can define a reduction path that is both ambitious and achievable, reducing greenhouse gas emissions both in their industry and along the value chain, and thus contributing to society's net-zero target.

  • Find Out More in the Press Release
  • Belimo GHG Accounting Methodology Emissions Calculation (PDF)

Zaangażowanie na rzecz zrównoważonych budynków

Przykład przejrzystości i efektywności energetycznej

Aby zoptymalizować instalację HVAC w siedzibie Belimo, poszliśmy o krok dalej, uruchamiając innowacyjnie zaprojektowaną i sterowaną instalację chłodniczą, która pozwala zaprezentować energooszczędne urządzenia obiektowe HVAC oraz uzyskiwaną dzięki nim przejrzystość informacji o zużyciu energii.

W 2018 r. rozpoczęliśmy projektowanie nowej instalacji wody lodowej. Celem tego przedsięwzięcia było rozwiązanie skomplikowanych i uporczywych problemów z zapewnieniem komfortu w głównym budynku produkcyjnym w Hinwil (Szwajcaria) oraz zastąpienie 18-letniej instalacji. W tym samym czasie rozpoczęliśmy wdrażanie nowego systemu automatyki budynkowej. 

  • Belimo Story: Future-Proof Chilled Water System (pdf - 1,03 MB)

Sztandarowy projekt Belimo w Indiach

Obiekt w Mumbaju jest naszą centralą w Indiach i ma 3800 metrów kwadratowych. Został pierwotnie zaprojektowany w 2016 r. w ramach strategii przyspieszonego rozwoju firmy do roku 2030. Powstał jako przykład najnowocześniejszych instalacji HVAC i zrównoważonego projektowania, stanowiąc wspaniałą okazję do zaprojektowania od podstaw proekologicznego budynku.

Oprócz powierzchni biurowych i fabrycznych, w obiekcie mieści się również centrum doświadczeń klienta Belimo, utworzone aby wspierać klientów w zapewnianiu zdrowszych warunków w klimatyzowanych pomieszczeniach przy mniejszym zużyciu energii. Jest to też miejsce, w którym producenci OEM oraz naukowcy mogą wspólnie projektować, konstruować i testować produktów Belimo nowej generacji.

  • Dowiedz się więcej

Jedna z największych instalacji fotowoltaicznych w stanie Connecticut, USA

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 876 kW w siedzibie Belimo Americas zawiera 2192 wysokowydajne moduły fotowoltaiczne i wytwarza około 1 MWh energii elektrycznej rocznie. Wykorzystując energię słoneczną do zaspokojenia części zapotrzebowania energetycznego firmy Belimo zmniejszamy emisję gazów cieplarnianych o 857 ton, co jest odpowiednikiem rocznej emisji wynikającej z zasilania około 100 domów w Connecticut.

  • LEED Gold, Belimo Americas Expansion Project (Danbury/USA) (pdf - 1,42 MB)
  • LEED Gold, New Construction: Belimo Aircontrols (Sparks/USA) (pdf - 232 KB)

Zapewnianie zdrowszych warunków w klimatyzowanych pomieszczeniach przy mniejszym zużyciu energii

40% zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na świecie przypada na budynki. Warunki panujące w budynkach silnie wpływają na nasze zdrowie, komfort i ogólny dobrostan, ponieważ w pomieszczeniach spędzamy nawet 90% czasu. Misją Belimo jest tworzenie rozwiązań zapewniających zdrowsze warunki w klimatyzowanych pomieszczeniach przy mniejszym zużyciu energii. Dzięki asortymentowi produktów, które w naturalny sposób przyczyniają się do realizacji kliku celów zrównoważonego rozwoju ONZ (UN SDF), umożliwiamy tworzenie systemów automatyki budynku zmniejszających zużycie energii w instalacjach HVAC nawet o 55%.

  • Firma Belimo kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój

Więcej powiązanych tematów

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju (SDG)

  • Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność społeczna

  • Dowiedz się więcej

Zarządzanie

  • Dowiedz się więcej

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.